피닉스컨택트는 Network Manager를 통해 피닉스컨택트 매니지드 스위치, 무선 컴포넌트 및 보안 기기를 쉽고 빠르게 스타트업할 수 있는 새로운 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.
매니지드 스위치 또는 WLAN 컴포넌트를 사용하기 위해서는 구성 작업이 반드시 필요합니다.적어도 IP 파라미터는 구성해야 합니다. 그러나 이중화, VLAN에 기초한 세그먼트화 또는 WLAN 컴포넌트의 SSID와 같은 추가 기능이 포함되는 경우도 자주 있습니다. 계속해서 증가하고 있는 네트워크의 매니지드 장치들을 보다 쉽게 조작하기 위해서는 구성 작업을 최소화해야 합니다. Network Manager는 하나의 도구를 사용해 네트워크 컴포넌트를 모니터링 및 구성하고 최신 상태로 유지할 수 있도록 합니다. 많은 수의 컴포넌트가 최신 상태인지를 확인하기 위해서는 많은 시간이 소요됩니다. 간단한 펌웨어 롤아웃을 통해 이러한 작업을 최소화할 수 있습니다.
또한 산업용 Ethernet 프로토콜인 EtherNet/IP™ 및 PROFINETET을 충족하기 위해 DHCP 및 DCP를 통한 IP 할당이 통합되었습니다. 따라서 머신 빌딩, 시스템 제조 또는 프로세스 기술을 포함한 다양한 적용 분야에서 Network Manager를 사용할 수 있게 되었습니다.