뉴스 개요

본질 안전 분야를 위한 지능형 서지 보호

2014/04/07

본질 안전 영역용 인텔리전트 서지 보호  

본질 안전 분야를 위한 지능형 서지 보호

셀프 모니터링이 가능한 Plugtrab PT-IQ 서지 보호 제품군에서 Ex zone 2 에 직접 설치할 수 있는 PT-IQ Ex 신제품이 출시되었습니다. 내장된 본질 안전 신호 회로는 Ex zone 0까지 연결되어 있습니다.

모든 보호 시스템은 컨트롤러와 보호 모듈로 구성되어 있습니다. 이 컨트롤러는 TBUS 딘레일 커넥터를 통해 최대 10개의 서지 보호기에 전원을 공급하고 단계적인 원격 모니터링 시스템을 구성합니다. 이는 기존의 결선을 사용하는 것보다 확연히 적은 배선(wiring)이 요구됨을 의미합니다.

보호 회로 내 각각의 전압 제한 부품의 지능형 모니터링을 통해 사전에 손상을 감지하고 이 정보를 별도의 노란색 상태 신호로 표시합니다. 이러한 방식으로, 서지 보호기는 파손이 발생하기 전 정기적인 점검 시 교체될 수 있습니다.

새로운 Plugtrab PT-IQ Ex 제품은 측정 및 제어, 데이터 기술을 위한 지능형 서지 보호 제품군을 더욱 완벽하게 완성합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166