뉴스 개요

NFPA 79(2018 버전)에 따라 필수인 서지 보호

2018/11/28

NFPA 79(2018 버전)  

NFPA 79(2018 버전)를 위한 준비 – 피닉스컨택트와 함께 기계에서 NFPA 79를 위한 준비를 완료하십시오.

기계 제조업체는 미국 일부 지역에서 서지 보호가 기계에 필수적이라는 것을 알고 있습니다. 기계에서 새로운 NFPA 79(2018)를 위한 준비를 완료하십시오.

제품을 북미에 수출하거나 북미 지역 내에서 판매하는 기계 및 시스템 제조업체는 적용되는 해당 법률과 규정을 따라야 합니다. NFPA 79는 산업 기계용 전기 표준이므로 북미에서 가장 중요한 산업별 표준 중 하나입니다. 현재 2018 버전에 따르면 이제 서지 보호가 모든 산업 기계의 필수 구성 요소입니다. 이 표준은 잘못 구현된 경우 기계에서 위험한 상황을 초래할 수 있는 전기 및 전자 관련 주제를 다룹니다. 기계에서 직원에게 위험한 상황이 발생하지 않도록 모든 서지 전압이 기계의 세이프티 회로에 어떠한 손상도 줄 수 없습니다. 전원 공급 장치용 서지 보호 장치를 가능한 피드-인 지점과 가까이 설치합니다. 시스템 내에서 기계의 위치에 따라 해당 SPD 타입을 선택합니다. VAL-US 시리즈는 요구 사항에 따라 조정됩니다. UL에서 타입 1 장치로 나열되어 있으므로 시스템 내의 모든 위치에서 설치가 허용됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166