뉴스 개요

시스템용 인텔리전트 모니터링 시스템

2019/05/08

서지 보호용 클라우드 기반 모니터링 시스템  

서지 보호용 인텔리전트 지원 시스템

ImpulseCheck는 주전원 보호 분야에서 서지 보호를 위한 최초의 인텔리전트 지원 시스템입니다.

전자기 간섭 및 서지 전류의 실시간 측정을 통해 시스템 및 설치된 서지 보호의 상태가 지속적으로 기록됩니다. 이를 바탕으로 보호 장치의 잔여 예상 서비스 수명(건전성 상태)을 정확히 확인할 수 있습니다. 유지 관리 작업도 손쉽게 예약할 수 있습니다. 결정된 측정 값에 대한 클라우드 기반 분석은 완전히 새로운 자동화 된 프로세스를 제공합니다. 클라우드 통합을 통해 사이트 정보나 지역 날씨 데이터 연결과 같은 디지털 이점과 서비스를 손쉽게 구현할 수 있습니다. 따라서 교체 플러그의 자동화된 주문 처리나 자체 평가를 위한 측정값의 간편한 내보내기가 가능합니다. 실시간 모니터링을 통해 서지 보호 장치의 상태를 확인할 수 있습니다. 버튼을 눌러 정보를 제공하는 상태 보고서를 언제든지 생성할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166