뉴스 개요

이중화 컨트롤러를 지원하는 서버

2017/02/14

PC Worx UA 서버 소프트웨어 박스  

이제 이중화 컨트롤러도 지원하는 PC Worx UA 서버

피닉스컨택트의 PC Worx UA 서버를 사용하면 OPC UA(Unified Architecture) 통신 프로토콜을 통해 PC Worx 프로그래밍 가능 컨트롤러의 모든 변수에 액세스할 수 있습니다.

서버 버전 1.10의 출시와 함께 이제 이중화 컨트롤러(RFC 460R)도 지원됩니다. 이중화 전환 시에 서버는 변수 손실 없이 프로세스를 처리하는 새로운 컨트롤러에 자동으로 액세스합니다. 대량 작업에 맞게 설계된 이 서버는 최대 200개에 이르는 컨트롤러의 데이터를 시각화 또는 생산 제어 시스템에 전달합니다. 변수는 PLCopen 프로파일을 통해 매핑됩니다. OPC UA 서버는 바이너리 프로토콜을 통신에 사용하므로 결과적으로 높은 데이터 전송 속도가 보장됩니다. 인증서에 기초한 보안 개념은 무단 액세스, 조작 및 작동 오류를 방지합니다. 인증서에 기초한 인증 외에도 서버는 통신을 암호화하는 옵션을 제공합니다. 세부적인 진단과 이해하기 쉬운 보안 구성에 특히 초점이 맞추어졌습니다. 사용자는 제공된 구성기를 사용하여 손쉽게 보안 설정을 구성하고 클라이언트 및 컨트롤러에 대한 현재 통신 연결을 진단할 수 있으며 이러한 작업을 원격으로 수행할 수도 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166