뉴스 개요

인텔리전트 펌프 자동화

2018/08/20

폐수 처리를 위한 안정적인 펌프 제어  

폐수 처리를 위한 안정적인 펌프 제어

피닉스컨택트의 PumpControl은 원격 연결된 펌프장을 위한 인텔리전트 자동화 솔루션입니다.

즉시 설치 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션이 분산된 펌프장에 필요한 모든 제어 및 규제 작업을 수행합니다. 시스템은 모바일 네트워크를 통해 제어 센터와 통신할 수 있습니다. OPC 통신 프로토콜은 제어 시스템에서의 손쉬운 통합을 지원하여 펌프장 프로세스를 원격으로 모니터링할 수 있도록 합니다. 시각화를 통해 현장 운영 직원이 가능한 오류 메시지를 신속하게 식별할 수 있습니다.

폐수 펌프장은 안정적인 폐수 처리를 위한 매우 중요한 역할을 수행합니다. 이러한 유형의 구조물을 계획할 때는 원격 구조물의 에너지 효율적인 작동만큼이나 내구성과 작동 안정성을 중요하게 고려해야 합니다. 이러한 유형의 시스템을 운영할 때는 폐수 펌프장의 개별 펌프를 가능한 에너지 효율적으로 운영할 수 있어야 합니다. 또한 지속적인 모니터링을 통해 다운타임을 최소화해야 합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166