뉴스 개요

IATF 16949에 따른 인증을 획득한 Phoenix Contact E-Mobility

2018/02/23

충전소에서 전기 차량을 충전 중인 여성  

피닉스컨택트는 자동차 산업 분야의 신뢰할 수 있는 파트너이며 전기 차량 충전 프로세스를 위한 혁신적인 제품을 제공합니다.

Phoenix Contact E-Mobility GmbH는 전기 자동차 컴포넌트 및 솔루션 분야의 전문 기술 센터입니다.

피닉스컨택트는 전기 차량의 DC 및 AC 충전을 위한 충전 시스템 및 충전 컨트롤러를 제공합니다. 피닉스컨택트의 충전 시스템 및 충전 컨트롤러와 적합한 소프트웨어를 함께 사용하여 고객 맞춤형 고성능 충전 인프라를 구현할 수도 있습니다.

피닉스컨택트는 차량측 충전 프로세스 인터페이스를 위해 차량에 직접 내장되는 차량 인렛을 제공합니다. 자동차 제조업체와의 성공적인 협업을 위해서는 작업 프로세스, 제품 품질 및 조직 구조와 관련하여 매우 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다. 이러한 요구 사항을 국제적으로 일관되게 충족할 수 있도록 자동차 산업 분야에서 IATF 16949:2016에 따른 인증이 제정되었습니다. ISO 9001:2015에 따른 품질 관리 시스템 인증 역시 이러한 표준의 중요한 구성 요소입니다. 피닉스컨택트는 최근 이러한 표준에 따른 인증 획득을 통해 자동차 산업 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하게 되었습니다.

오른쪽 열에서 해당 문서를 다운로드할 수 있습니다.

 


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166