PHOENIX FEINBAU GmbH & Co. KG

Lüdenscheid에 위치한 PHOENIX FEINBAU GmbH Co. KG

전문적인 생산 능력

Phoenix Contact Group을 위한 생산 및 기술 개발의 중심지입니다.

Phoenix Feinbau GmbH & Co. KG는 독일 Lüdenscheid에 위치한 금속 가공 기업입니다. Phoenix Contact Group의 회원인 이 기업은 공구 제작, 스탬프 부품 생산, 표면 기술, 주입 몰딩 생산 방식의 마운팅 등에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다.

높은 개발 수준

Jens Heidenreich 박사, Phoenix Feinbau GmbH Co. KG 수석 부사장

Jens Heidenreich 박사

“전문적인 기술을 바탕으로 Phoenix Feinbau는 피닉스컨택트의 단자대 생산을 위한 완벽한 환경을 제공합니다. 전문적인 개발 부서 및 혁신적인 관리 부서가 함께 Phoenix Feinbau는 전세계적으로 그룹의 성공을 이끄는 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.”라고 2005년에 그룹에 입사하여 2013년부터 수석 부사장을 맡고 있는 Jens Heidenreich 박사는 말합니다.

70년 넘게 쌓아온 전문 지식 및 노하우

Phoenix Feinbau GmbH Co. KG에서 이루어지는 현대적인 생산

현대적인 생산

1939년에 Noelle & Berg로 설립된 Phoenix Feinbau는 금속 가공 분야에서 70년 이상의 경험을 쌓았습니다. 1955년에 Noelle & Berg는 Phoenix Feinbau로 회사 이름을 바꾸고 Phoenix Contact Group의 핵심 구성원이 되었습니다. 

오늘날 700명 이상의 직원들은 전체 그룹을 위한 전자 기술 컴포넌트 및 제품의 생산에 필요한 스탬프 부품 및 스탬프 벤딩 부품뿐만 아니라 플라스틱 부품을 생산하고 있습니다. 이러한 제품은 전기, 전자 및 자동차 산업에서 사용됩니다. 또한 산업용 금속 부품 외에도 완벽한 모듈이 생산됩니다.

자체 플라스틱 주입 몰딩 생산 및 고도로 자동화된 마운팅으로 인해 시장에 적합한 완제품을 생산하는 것까지 가능해졌습니다.

교육을 통한 미래 경쟁력 확보

Phoenix Feinbau에서 제공되는 교육

교육 워크샵 현장

1947년부터 Lüdenscheid 현장에서는 젊은이들을 대상으로 다양한 분야에 대한 교육이 이루어지고 있습니다. 이러한 교육을 통해 공구 제작자, 제품 디자이너, 정비사, 전자 엔지니어, 메커트로닉스 엔지니어, 표면 코팅 전문가, 영업 전문가 등으로 성장합니다. 

이외에도 플라스틱 기술, 메커트로닉스 및 머신 빌딩 분야에서 합동 연구 기회가 제공됩니다. 매년 약 10명의 젊은이들이 Phoenix Feinbau에서 경력을 쌓을 수 있습니다.

기업 문화 및 추가 교육

기업 문화 및 추가 교육

함께 달성하는 목표

뛰어난 작업 환경과 직원의 높은 개발 동기 및 낮은 이직률은 Phoenix Feinbau의 자랑입니다. Phoenix Feinbau는 작업을 위한 최적의 자격 요건을 갖출 수 있도록 전문가에 의한 교육을 직원에게 제공합니다.

작업장에서 가장 중요한 것은 안전과 임직원의 건강입니다. “안전한 곳에서 성공이 비롯된다”라는 좌우명을 바탕으로 경영진 및 전문가를 비롯한 모든 직원은 매일 안전한 작업 환경을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

직원들은 교과 과정 및 장비 교육을 제대로 받을 수 있도록 현지 헬스 클럽에서 체력을 기를 수 있습니다. Phoenix Feinbau는 건강의 날이라는 행사를 정기적으로 실시합니다. 이는 많은 직원이 참가하는 행사로서 회사의 문화로 자리잡았습니다.

PHOENIX FEINBAU
GmbH & Co. KG

+49 23 51/43 06 0

Gustavstraße 3
D-58511 Lüdenscheid