PHOENIX CONTACT Power Supplies GmbH

Paderborn에 위치한 PHOENIX CONTACT Power Supplies GmbH

기술을 선도하는 기업

전원 공급 장치 기술의 중심입니다.

Paderborn에 위치한 Phoenix Contact Power Supplies GmbH에는 전원 공급 기술 분야의 모든 전문 지식이 집약되어 있습니다. 표준 전원 공급 장치 및 맞춤형 솔루션이 여기에서 개발되어 피닉스컨택트 글로벌 판매망을 통해 판매됩니다.

성공을 위한 혁신 기술

Phoenix Contact Power Supplies의 숙련된 개발 팀  

Phoenix Contact Power Supplies의 숙련된 개발 팀

안정성과 내구성은 전원 공급 장치 개발의 필수 조건입니다. 피닉스컨택트의 숙련된 개발자 그룹이 보유한 전문 지식이 여기에 통합되어 있습니다.

피닉스컨택트만의 독창적인 판매 제안: 피닉스컨택트는 제품에 기능을 통합하여 고객에게 장기적인 이익을 제공합니다. 장치를 사용하기 쉽게 만드는 동시에 추가 비용의 발생을 방지합니다. 예를 들어, SFB 기술은 오류 발생 시 빠르고 안정적으로 미니어처 회로 차단기를 트리핑합니다.

전문 지식의 결합

Paderborn에 위치한 Phoenix Contact Power Supplies  

Paderborn에 위치한 Phoenix Contact Power Supplies

Bad Sassendorf에 위치한 Aptronic AG는 2012에 합병되었습니다. 2014년 4월에 Bad Pyrmont에 위치한 Phoenix Contact Electronics 전원 공급 장치 사업부와 합병되었고 지금은 Paderborn으로 이전했습니다. 

회사의 경영진은 이사회 대변인이기도 한 Georg Beretitsch와 Mathias Emsermann 박사로 구성되어 있습니다.

표준 제품 및 맞춤형 솔루션

피닉스컨택트의 전원 공급 장치: 표준 제품 및 맞춤형 솔루션  

고객 요구 사항에 따른 맞춤형 개발

피닉스컨택트는 표준 제품군 외에도 특정 요구 사항을 충족하는 의료, 빌딩 및 네트워크 기술용 장치를 개발합니다. 또한 이러한 장치는 ATM 및 산업용 PC 등을 위한 빌딩 통합 솔루션으로도 제공됩니다.

미래를 위한 솔루션

개발  

전원 공급 장치를 위한 미래 지향적인 솔루션

앞으로는 전원 공급 장치에 대한 요구 사항이 더욱 다양해질 것입니다. 한편으로 지능형 제품에 대한 요구로 인해 새로운 기술이 부상하고 있습니다. 피닉스컨택트는 2007년 SFB 기술을 개발한 후 2012년에 ACB 및 IQ 기술을 선보이며 기술 전문성을 입증했습니다. 그리고 다른 한편으로, 장치는 -40°C의 낮은 주변 온도와 같은 점점더 극단적인 요구 사항을 충족해야 합니다.

PHOENIX CONTACT
Power Supplies GmbH

+49 5251 / 2886-0

Oberes Feld 1
D-33106 Paderborn