운영 및 모니터링을 위한 전문 지식 센터
Phoenix Contact HMI-IPC Technology GmbH는 머신 빌딩 및 시스템 제조 자동화 분야의 운영 및 모니터링을 위한 개방형 시스템을 개발 및 생산합니다. 피닉스컨택트는 40년이 넘는 기간 동안 독일의 Stuttgart 인근에서 개발, 품질 보증 및 제조에 이르는 가치 창출의 모든 과정에 걸쳐 핵심 기술을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 표준 애플리케이션 및 특정 솔루션을 위한 고품질 운영 장치를 고객의 개별 요구 사항에 적합하게 맞춤형으로 만들 수 있습니다.
제어 기술을 개발하는 SÜTRON electronic GmbH는 1968년에 설립된 이후에 고품질 HMI 솔루션을 제공하는 업계 선두 기업으로 성장했습니다. 2001년에 Phoenix Contact Group은 이 회사의 지분을 보유하게 되었습니다.
2008년에 SÜTRON electronic GmbH는 완전 자회사가 되었습니다. 2016년 현재, Phoenix Contact HMI-IPC Technology GmbH로 거듭난 이 회사는 부사장 Thorsten Behr의 지휘 아래 Phoenix Contact Group의 운영 및 모니터링 분야를 위한 전문 지식 센터로서 그 역할을 다하고 있습니다.
고객 지향적인 개발, 현대적인 제조 및 자체 품질 보증을 통해 정밀도 및 내구성과 관련된 가장 까다로운 요구 사항을 충족하는 제품이 만들어집니다. 피닉스컨택트의 운영 시스템은 생산, 자동화 및 회사 레벨에 언제든지 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 품질, 성능 및 확장성이라는 탁월한 이점을 가진 이러한 시스템을 전세계 시장의 거의 모든 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.
광범위한 기술 분야의 의사 결정자들은 인간과 기계의 분명한 상호 작용을 위한 솔루션을 찾고 있습니다. 피닉스컨택트는 광범위한 키보드 및 터치 패널, 모바일 작업자 패널 및 해당 애플리케이션 소프트웨어를 통해 이미 대부분의 요구 사항을 지원하고 있습니다. 올바른 솔루션이 아직 없는 경우 피닉스컨택트는 개별 고객에 맞게 개발할 것입니다.
피닉스컨택트는 기계 제작 및 시스템 제조, 프로세스 및 빌딩 자동화, 식품 기술, 조선업 등과 같은 광범위한 산업 및 적용 분야를 위한 자동화 솔루션을 제공합니다. 해당 산업 분야의 요구 사항에 맞게 피닉스컨택트의 제품은 필요한 승인과 인증을 획득했습니다.
“피닉스컨택트의 작업자 패널은 고객만큼 다양합니다. 특정 적용 영역 및 주변 조건에 따라 결정됩니다. 특히 조건이 극단적인 경우 이러한 요인을 분석 및 조사하여 적합한 제품을 제공합니다.”라고 Phoenix Contact HMI-IPC Technology GmbH의 제품 전략 담당 부사장인 Thorsten Behr은 말했습니다.
햇빛 아래서도 디스플레이를 볼 수 있습니까? 하우징 표면이 화학적 영향에 대한 내성이 있습니까? 장치가 매우 높거나 낮은 온도에 적합합니까? 높은 습도에서도 작동합니까? 최대 IP69K의 높은 보호 수준에 해당합니까? 충격에 대한 내성이 있습니까? 위생과 관련된 가장 높은 요구 사항을 충족합니까? “이러한 질문 외에도 여러 다른 질문들을 매일 스스로에게 던지고 있습니다. 이러한 질문에 대답하는 것이 우리가 하는 일입니다.”라고 Thorsten Behr은 설명했습니다.
기본적으로 엔지니어링에 주력하는 중소기업으로서 혁신적이고 창의적인 협업 정신을 회사의 특징으로 들 수 있습니다. 젊은 직원과 숙련된 경험자로 구성된 회사의 팀은 HMI(Human Machine Interface) 분야의 혁신적인 솔루션을 개발하기 위해 열정적으로 일하고 있습니다.
신뢰, 개방성, 공정성, 상호 존중, 집중적인 직원 커뮤니케이션 등이 기업 문화를 구성하는 중요한 요소로 자리잡았습니다. 무엇보다도 사람이 먼저라는 인식이 확고합니다. 안전하고 건강한 작업 환경을 만들려는 투자와 조치가 이러한 회사의 인식을 뒷받침합니다.
+49 (0) 0711 / 770 98-0
Kurze Straße 29
70794 Filderstadt, Germany