피닉스컨택트의 가치

열정적 및 건설적

열정적 및 건설적인 가치 추구

피닉스컨택트는 제품이나 고객, 직원 및 환경과의 관계에 있어서 지속 가능한 가치를 지향합니다.

창의성과 열정은 긍정적이고 전염성이 있습니다. 또한 비즈니스를 수행하는 방식의 기본이 되는 다양한 가치 중 하나에 해당하는 혁신의 토대가 됩니다.

피닉스컨택트에게 중요한 사항

혁신
혁신은 미래로 향하는 다리입니다. 제품과 솔루션, 요구사항 처리 및 사고방식을 결정하는 핵심적인 요소입니다.

품질
피닉스컨택트가 지향하는 원칙은 고객의 만족과 즐거운 협력 관계를 도모하는 것입니다. 이는 단순히 품질에만 적용되지 않습니다. 모든 분야에 이 원칙이 적용됩니다.

용기
피닉스컨택트는 앞으로 전진합니다. 아무리 어려운 시기에도 계속 전진합니다. 이러한 과정을 통해 수년 간에 걸친 경험이 축적되고 고객과의 지속적이고 적극적인 협력을 이룩했습니다.

안정성
진정한 파트너십은 오랫동안 지속됩니다. 따라서 피닉스컨택트는 장기적인 계획을 수립하고 건전한 재무 기반을 구축하며 교육 및 환경에 투자하고 있습니다.

신뢰
신뢰는 성공적인 관계의 기반이 됩니다. 피닉스컨택트는 정직하고 개방적인 방식으로 일을 처리하여 신뢰를 쌓아갑니다.

접근성
피닉스컨택트는 특히 고객의 요청 및 문의와 관련하여, 해당 고객의 언어로 의견을 제시합니다. 또한 피닉스컨택트는 전세계 수많은 지역에 진출해 있습니다.

서비스 노력
피닉스컨택트는 고객의 업무가 제대로 처리되고 있다는 믿음을 줄 수 있도록 지속적인 서비스 노력을 기울입니다.

피닉스컨택트에게 기대할 수 있는 것들

가치는 제품과 솔루션의 기반이 되며 고객의 성공을 보장합니다.

  • 혁신과 품질은 기술 진보의 초석입니다.
  • 용기와 신뢰는 미래에 끊임없는 영향을 줍니다.
  • 신뢰와 접근성은 파트너십을 구축합니다.
  • 지속 가능한 경제적 관리와 자원 절약은 미래 세대에게 빚지고 있는 우리의 의무입니다.

함께 미래를 만들어갑시다!

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166