기업의 사회적 책임

적극적으로 미래를 만드는 기업

적극적으로 미래를 만드는 기업

피닉스컨택트는 모두에게 도움이 되는 지속 가능한 솔루션을 지원합니다.

돌아가기 회사

카테고리

피닉스컨택트는 기업의 사회적 책임을 인정하고 지속 가능한 개발에 기여하고 있습니다. 경제, 생태계 및 사회 문제에 대한 기업의 참여는 당사가 추구하는 가치 및 문화입니다.

경제학

목표: 에너지 소모량 감소

목표: 에너지 소모량 감소

피닉스컨택트는 연구와 개발을 중요하게 여깁니다. 무수한 특허는 혁신을 추구하는 노력에 대한 증거입니다.

피닉스컨택트는 지난 90년 동안 많은 제품과 솔루션을 만들었습니다. 모두 사용자가 에너지를 효율적으로 사용하고 공간, 비용 및 시간을 절약하며 새로운 프로세스 및 소재를 사용할 수 있도록 도와줍니다. 초기 단계에 재생 가능 에너지와 선구적인 기술을 추구하고 새로운 제품과 솔루션에서 이를 구현하기로 결정했습니다.

환경

목표: 환경 친화적 생산

목표: 환경 친화적 생산

자원 사용에 대한 신중하고 양심적인 접근 방식은 피닉스컨택트의 모든 활동에 반영됩니다.

피닉스컨택트는 가능한 한 빗물을 사용하고 지열 에너지와 열 회수를 건물 난방에 사용합니다. 또한 PV 시스템을 사용하여 제조 시설을 위한 태양광 전력을 생산합니다. 머신 빌딩, 무연 제조 및 소재 재활용에서 압축 공기를 신중하게 사용하므로 환경에 미치는 영향이 줄어듭니다.

사회적

가정 및 사회에 대한 책임

가정 및 사회에 대한 책임

피닉스컨택트는 건전하고 재정적으로 안전한 기업의 성장을 이끌어 안전한 직장을 창출함으로써 사회적 책임을 다하고 있습니다.

Aubikom 프로젝트와 같은 프로젝트에서 당사는 불우한 젊은이들과 이민자들에게 교육과 훈련에 필요한 기술을 제공하는 데 중점을 둡니다. 초기 단계부터 젊은이들을 위한 교육 및 훈련 지원이 제공됩니다. 또한 직원들이 광범위한 개발 프로그램을 통해 평생 학습을 추구하고 가족 친화적인 작업 모델을 제공할 수 있도록 지원합니다.

피닉스컨택트는 공장 밖의 지역 사회에도 참여하고 있습니다. 후원을 통해 자선 활동을 지원하고 예술, 문화 및 스포츠를 홍보합니다.

신념에 따른 헌신

사회적 책임에 대한 약속

사회적 책임에 대한 약속

피닉스컨택트는 사람과 환경에 대한 책임감 있는 관계 형성을 지원하는 주요 이니셔티브에 자발적으로 참여하고 있습니다.

UN Global Compact

피닉스컨택트는 2005년부터 사회 및 환경적으로 세계화를 실현하려는 목표를 추구하는 UN의 Global Compact 이니셔티브에 참여하고 있습니다.

ZVEI – 행동 강령

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V(독일 전기 및 전자 제조업체 협회)는 사회적 책임 및 양호한 근로 조건과 사회 및 환경적 공존성에 대한 산업 전반의 행동 강력을 권장해 왔습니다. 피닉스컨택트는 이러한 조치를 지원합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166