Phoenix Contact

코로나 바이러스

Phoenix Contact Group의 현재 공급 상황에 대한 정보

현재 상황에 대한 업데이트 (2020.03.20)

모든 글로벌 영업 지사가 정상 영업 중입니다. 유럽 UPS 네트워크는 계속 작동합니다. 많은 유럽 국경은 여객 운송에 폐쇄되어 있지만 상품 운송에는 개방되어 있습니다. 운송 시간이 지연될 수 있습니다.

피닉스컨택트는 세계적인 회사로서 직원을 보호하고 비즈니스 파트너로서 가장 원활한 서비스를 제공하는 것이 책임입니다. 동시에, 당사는 Task Force를 통해 독일 내에서 그리고 국제적으로 모든 권고 내용을 따르고 있으며 당사의 결정과 행동을 지속적으로 조정하고 있습니다. 당사는 WHO의 권고를 중심으로 방향성을 모색하고 있으며 독일의 연방 정부와 전 세계 정부가 바이러스의 확산을 막고 동시에 유지하기 위해 채택하고있는 규정에 따라 행동하고 있습니다. 

피닉스컨택트의 생산 및 운영은 현재 제한없이 진행되고 있습니다. 당사는 공급망을 유지 관리하고 있습니다. 개별 경우를 제외하고는 현재 병목 현상이 없습니다. 당사는 모든 국내외 판매 지사를 통해 물품을 공급할 수 있습니다. 그러나 항공 화물 및 국내 운송의 경우 지연이 발생할 수 있습니다. 또한 국경에서 운송 시간과 대기 시간이 길어지면 배송이 지연될 수 있습니다.

글로벌 피닉스컨택트 공급 현황

Imports, Asia
중국으로부터의 수입은 현재 어려움이 없습니다. 그러나 운송비의 인플레이션에 주의하고 있습니다.
Imports, USA
미국으로부터의 수입은 현재 해상 운송을 통해 이루어지고 있으며 원활하게 운영되고 있습니다.
Imports, Europe
폴란드로부터의 수입은 영향을 받지 않습니다. 국경은 상품 운송을 위해 열려 있기 때문입니다. 
Exports, Asia
중국으로의 수출은 현재 대부분 문제가 없습니다. 유럽의 컨테이너 부족과 운송 비용 증가는 다소 부담입니다.
Exports, USA
항공화물을 통해 미국으로 수출하는 것은 12 주차 기간 동안 정상적으로 진행될 것입니다. 그러나 해상화물로의 중대한 전환이 진행 중입니다,
Exports, Europe
프랑스, 오스트리아, 이탈리아, 스페인, 폴란드, 체코 및 슬로바키아로의 수출은 국경을 통한 상품 운송을 통해 계속되고 있습니다. 철도 및 항공화물로의 전환이 현재 검토 중입니다.

당사 직원의 건강을 보호하면서 동시에 고객에게 공급할 수 있는 조직 기능을 보호하기 위해 2 월 초부터 지속적으로 다양한 조치를 채택했습니다.

  • 위험 지역에서의 출장 정지, 본사 및 독일 내 위치를 포함한 모든 출장 정지
  • Skype 또는 전화 회의를 통한 회의의 완벽한 디지털화
  • 위기 지역에서 돌아 오는 직원의 재택 근무 게시
  • 중요한 회사 영역의 팀을 그룹으로 나누고 공간적으로 분리
  • 관리 영역에서 모바일 작업의 최대 이용
  • 본사 회사 건물에 대한 외부 액세스 최소화
  • 매일 공급망 모니터링
  • 본사에 기반을 둔 Task Force는 CEO가 개인적으로 직접 주도함.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166