electronica 2020

electronica 2020 –
エレクトロニクス分野で世界をリードする見本市と協議会

フエニックス・コンタクトはエレクトロニクス分野で世界をリードする見本市でお待ちしております。

10. - 2020年11月10日~2020年11月13日ミュンヘン(Munich)にて

ミュンヘンで開催されたelectronica 2018にて、ホールB3の当社ブースおよびホールA2の当社の支店ブースにお越しくださいまして誠にありがとうございました。 

フエニックス・コンタクトは、スマート社会のための接続テクノロジ、エレクトロニクス、およびオートメーション分野においてクリエイティブなソリューションを提案するパートナーです。

次回のelectronica 2020は2020年11月10日~11月13日に開催されます。今すぐ予定をマークして、見本市の無料ご招待チケットをご予約ください。

electronica 2018の報告

electronica 2018  

electronica 2018

2018年のフエニックス・コンタクト展示についてご報告いたします。今までで最大規模のelectronicaで、展示期間の3日間を通して80,000人を超える来場者がありました。50を超える国々からの3100の出展者がそれらの来場者を迎えました。

electronica 2018での当社の特別な技術革新

フエニックス・コンタクトは、electronica 2018でさまざまな製品およびソリューションを出展します。見本市が始まる前に、これらのプレビューをお見せしたいと思います。

PTFIXは、個々の要件に合わせてカスタマイズされた機器での電源分岐ソリューションのための新しいシステムです。このシステムは、さまざまな色、極数、取付けタイプによるPush-inテクノロジを備えた接続可能なブロックで構成されています。最大18の接続ポイントを持つブロックは、あらゆる方法で組み合わせ可能で、DINレールに取り付けたり、直接平面に接着することもできます。コンフィグレータは、ご希望の組み合わせをお選びいただく際のサポートを提供しています。オンラインでの価格設定とすばやい注文オプションが含まれます。

安全で便利な現場の高速嵌合方式を備えた新しいIPDプラグ式設置システムのパネル貫通との簡単な機器接続。Push-in接続によりアッセンブリの時間を短縮できます。新しいIPDプラグ式設置システムとの簡単な機器接続をお試しください。現場の高速嵌合方式で、便利かつ安全に設置していただけます。さらに、Push-in接続システムにより、配線ロボットを使用して自動配線が可能になります。したがって、IPDパネル貫通は照明アプリケーションに最適です。

シグナル、データ、パワーは工業施設において最も重要な電気伝送タイプです。コンパクトで高性能のM12コネクタは、この環境に最適です。信号とデータのアプリケーション用の産業規格として確立されており、ますます小型化が進んでいる機器でのパワー伝送にもますます使用されています。M12 POWERは、コンパクトな設計で最大の性能を提供します。

PROJECT completeを使用すると、端子台列を設定し、関連するマーキングを簡単に作成することができます。このソフトウェアは、プロセス全体を通じて理想的なサポートを提供し、多くのタスクを自動化します。CAE設定から完成製品のアッセンブリまで、全工程において最適なデジタルネットワーキングをご体験ください。

フエニックス・コンタクトのMARKINGシステムでこれまで以上に簡単にマーキングソリューションを作成できます。ロールプリンタTHERMOMARK ROLLMASTERは、電子部品のマーキングに最適です。大量の部材をすばやく処理します。新しい印字システムBLUEMARK IDは最大限の柔軟性を提供します。環境に優しいUV LEDテクノロジを使用することにより、1350種類以上のさまざまなマーキング材を印字できます。カラー印字に対応する機種もあります。

高性能、SIL3認証取得済みQUINT POWER電源 - 防爆エリア対応 既存のネットワークに対応するPROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、またはUSB用の組込みインターフェースを備えた新しいQUINT DC UPS。

ご使用の電源システム用電子式サーキットブレーカの全製品ラインアップ。シングルおよびマルチチャネル製品でご使用のシステムのステータスを完全に制御

electronicaにてHigh Power Charging(HPC:ハイパワー充電)をご体験ください。この新しいテクノロジを使用すると、電気自動車をわずか3分~5分で100 km分充電することができます。これは、充電ステーションが最大50万ワットの充電パワーにまで達することができるインテリジェントな冷却システムによって実現します。

electronicaでは、最近ドイツデザイン賞2019を受賞した、当社の新しいAC充電ケーブルの優れたデザインを間近にご覧いただけます。この充電ケーブルは、高機能設計、快適な感触と最新のデザインで審査員の賛同を得ました。

electronica見本市について

electronicaは、エレクトロニクスの部品、システム、アプリケーションの世界をリードする見本市です。ミュンヘンで2年ごとに開催されます。エレクトロニクス分野におけるテクノロジ、製品、ソリューションが、全面的に見本市で展示されます。今年のelectronicaでは、エレクトロニクス業界の最新技術や製品が、トレンドと合わせて紹介されます。

今年は、electronicaの参加者と出展者数が再び前年度を上回り、SEMICON Europaのイベントが初めて同時開催されます。フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス、スマートプロダクション、電力工学、医用工学の分野における産業および研究のためのヨーロッパをリードする見本市です。出展社は450社を超えます。

さらに、エレクトロニクス分野の世界をリードする見本市は、インド、アジア、中国の各国をリードする見本市と同時に開催される予定で、電気製造分野、およびアプリケーション、システム、エレクトロニクスの部品にも焦点が当てられています。

ミュンヘン(Munich)で開催される見本市では、テーマ性のあるフォーラムや、自動車(Automotive)やワイヤレス(Wireless)などのトピックに関する5つの協議会が開催されます。electronicaの各ページでより詳しい情報をご覧いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

日付を保存する

パーソナルカレンダーにフェアの日付を追加します。

日付を保存する
日付を保存する

ブースのご紹介

ブースマップをダウンロードしてフェア訪問時にご利用ください。

ブースのご紹介
マップ [PDF, English, 27 KB]