BASF Antwerpの工場は、ベルギー国内で全体の約3%の電流を消費しています。このような規模の化学薬品工場では、電源の可用性と信頼性が最優先となります。生産現場は、複数の接続を介して高電圧ネットワークに接続されています。
独自の36kVネットワークは、6kVおよび10kVラインネットワークを介してさまざまな生産システムに電流を分配します。各中電圧スイッチギアは、さまざまな電流および電圧測定によって連続的に監視されています。電圧は電気消費者に個別に切り替えることができます。これらの測定と切換え操作は簡単で一目瞭然に見えますが、過小評価すべきではありません。
「各中電圧スイッチギアには、一次電圧および高電圧の部品と、制御機器と保護機器を収容する制御盤があります。」とアントワープ(Antwerp)のBASF、Electrical Power Supply and Infrastructure部門のDirk Van Bogaertは次のように述べています。"いくつかの古い6 kVシステムの制御機器は現在交換されています。このプロセス中は、生産ユニットをネットワークから長時間切断しないでください。」 ユニットの電源を切ると、変更の時間枠が大幅に制限されます。
エンジニアリングパートナーPA Solutionsとともにソリューションが開発されました。このソリューションを利用すると、わずか4時間で制御盤の交換できます。「測定用変換器は、電流と電圧を測定するために中電圧スイッチギアの主要部に使用されています。」とVan Bogaertは述べています。「電流と電圧は、1 Aと100 Vに減少します。その後、これらの信号は、他の信号と共に対応する制御盤へ誘導されなければなりません。」
各制御盤には電源が供給され、回路を介して接続されるセンサが装備されていなければなりません。「私たちは、制御盤向けに設計されたプラグアンドプレイシステムを使用して、迅速に変更を実装できるようにしています。」と、PA SolutionsのElectrical EngineerであるKoen Meersmanは述べています。「当社は最近コネクタを使用し始めたばかりです。」とVan Bogaertは説明しています。「つい5年前は、ねじ接続のみを使用していました。」
近代化における取組みの1つは、単一のプラグ接続で異なる信号タイプを組み合わせることでした。これがBASFがHEAVYCON EVOコネクタを選択したもう一つの理由となります。コネクタは、電流測定値と電圧測定値、およびその他の制御信号からアナログ測定信号を転送します。これらは混在してはならず、相互に影響を及ぼしてはなりません。
HEAVYCON EVOはモジュール型設計です。互いの機能を損なうことなく、いくつかのモジュールをコネクタ内のさまざまな接点の種類と組み合わせることができます。
本プロジェクトでは、フエニックス・コンタクトも近代化の間に主要部での利用可能なターミナルに接続されたケーブルの一部の組立てを行いました。
モジュールシステムは、コネクタが混在するのを防ぎます。これが非常に重要となります。「もう一つの特長は、コネクタケースが防水・防塵で短絡を防止することができることです。コネクタが接続されておらず、一般的な周辺に据え置かれている場合は、キャップにより残りのコネクタ側が保護されます。」とVan Bogaertは説明しています。「以前使用していてたねじ接続と同様に信頼性の高いコネクタであることを保証することが私たちの一番の課題でした。プラグのレバーは、簡単且つ安定した接続を可能にします。モジュール型システムにより、すべての信号を単一のコネクタで結合でき、設置中のエラーの発生を防ぐことができるようになりました。
"$pageName"