ドイツのLingenにあるGDF SUEZのワイヤレスシグナル伝送

エネルギー供給会社GDF SUEZ Deutschland

GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbHはドイツの天然ガスと石油の調査、抽出、マーケティングを積極的に行っています。

革新的なテクノロジと従業員の高い専門知識により同社はヨーロッパにおけるエネルギーの安定供給で重要な役割を担っています。

同社は世界最大のエネルギーグループGDF SUEZグループの一部です。

アプリケーション

GDF Suez E&P Deutschland GmbHはリンゲンの北900 kmの原油と天然ガスを採掘しています。地下900 mから石油、天然ガス、海水の混合物が取り出されています。

分離後、沈殿水を注入ポンプに移します。この水は油田の端にある6本の注入井から貯留岩に戻されます。

井戸の注入圧は重要な処理パラメータとして連続的に監視する必要があります。当初、これは目視検査と手動データ収集で行われていました。

ソリューション

Trusted Wirelessソリューション  

Trusted Wirelessソリューション

「複雑なケーブル配線に代わるものを探していましたが、フエニックス・コンタクトのワイヤレスソリューションTrusted Wirelessを選びました」とGDF SUEZで計測制御回路技術を担当しているFriedrich Schulteは説明します。

Schulteは不便な場所にある2本の油井をTrusted Wirelessモジュールで接続することができました。油田の北にある井戸の測定値を600 m離れた中央注入ポンプに送信するには線路を横断する必要がありました。

ケーブルソリューションであればさらに掘削作業が必要だったことでしょう。「線路の下を掘る場合はコストが高くなり安全対策も必要で、さらに監督官庁での面倒な手続きや認可も必要になります」とSchulteは説明します。「ワイヤレス接続にしたのですべて不要になりました」

ワイヤレス経路はRAD-Line I/Oワイヤレス伝送システムで設定しました。2つのデジタル信号と1つのアナログ信号をトランスミッタとレシーバの間で伝送します。さまざまなワイヤレスアクセサリにはパネルアンテナがあり、厳しい環境条件でも600 mを問題なくカバーします。

RAD-Line I/Oモジュールで使用するTrusted Wirelessテクノロジは電車や高電圧システムの影響を受けません。

2本目の井戸も厳しい条件の場所にあり、油田の最南端にあります。ここには事実上何のインフラストラクチャもありません。ワイヤレスモジュールとセンサはソーラー電源ユニットで給電しており、フエニックス・コンタクトが産業用ワイヤレスアプリケーション専用に設計しました。

ソーラーモジュールにはソーラーセルのほかに充電コントローラ、ソーラーバッテリ、サージ保護を接続した制御盤で構成されています。

まとめ

従来、エムスランドにあるGDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBHの井戸に設置した測定用ステーションには毎日通う必要がありました。水を注入する圧力バルブを収集するためでした。

現在この情報はフエニックス・コンタクトのTrusted Wirelessソリューションで連続送信されています。

このため安全性と効率が大幅に向上しました。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階