変圧器の排水桝用監視システム

アプリケーション

変圧器

変圧器

変圧器、電気コイル、その他油を使用する機器(例:絶縁用など)を使用する際、使用する水質汚濁液の体積が1 m3(立法メートル)以上の場合、エネルギー供給業者は、そのようなシステムを操作するための特別な要件に準拠する必要があります。

水質汚濁液がシステム全体から流出するような誤動作を回避するため、すべての油入り機器は水密面に設置する必要があります。これらの表面は、外部収集チャンバまたは大規模分離器への排水面として設計される必要があります。ドイツの産業建設企業の貿易組織であるArbeitsgemeinschaft Industriebau(AGI)は、水に害を及ぼす物質の取扱いに関するドイツ令(VAwS)に適合するように、変圧器の排水桝を設計するためのさまざまな構造オプションを記述した技術規格を作成しました。

また、技術規格には、目視検査後に降水が桝または収集チャンバより汲み出し可能であることが注記しています。これは、故障時に変圧器のすべての油が収集され、環境に出ていかないようにするために重要です。

ソリューション

フエニックス・コンタクトの制御盤

フエニックス・コンタクトの制御盤ソリューション

フエニックス・コンタクトは、濃度の連続モニタリング、アラームの生成、また変圧器の排水桝用の降水をポンピングするための新しいシステムを提供します。超音波センサにより測定される水位は、2つの異なる限界値と連続的に比較されます。最初の警報設定値に達すると、早期にメンテナンス作業を計画できるよう、システムによりメールが生成されます。2つめの、危険限界値に達すると、ただちに対応できるよう、待機中の担当者にテキストメッセージが送信されます。 

その結果、メンテナンス要員はステーションに訪れ、降水に油汚染がないかどうか目視検査を行い、揚水処理を開始させます。この処理は自動で実行されます。この処理の間、水位は依然として連続的に測定され、調節可能な最小量に下げられます。追加のロッドプローブは、油汚染が検出された場合に揚水処理が直ちに停止するようにします。システムの主要部品は認定され、公式の技術的認証を受けています。

システム機能の監視

当社のソリューションは、次の機能に対応します:

  • 変圧器のトレーレベル監視
  • 限界値を超えた場合のアラーム
  • 最初の警報段階でメール送信
  • 2つ目の警報段階でテキストメッセージ送信
  • テキストメッセージおよび/またはメールによる追加アラーム用に、8つの自由にプログラム可能なデジタル入力
  • 電話番号とメールアドレスの管理用の電話帳機能
  • 揚水制御と管理
  • 視覚的警報
  • 無停電電源装置の監視と警報管理

製品の詳細

主な特長:

  • 自動テキストまたはメール通知
  • 調整され状態に基づくリソース計画
  • 運用コストの最小化

システムは関連する法および規制に準拠します

  • German Water Resources Act(WHG、ドイツ水資源法)
  • Ordinance on Installations for the Handling of Substances Hazardous to Water and on Specialist Companies(VAwS、水質危険性物質取扱施設およびスペシャリスト企業に関する規定)
  • German industrial construction industry association(AGI、ドイツ産業建設産業企業団体)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階