工場のインフラ

工場のインフラ

資源を効率的に制御

エネルギー効率のよいインフラソリューションは低コスト製造の基礎となります。

戻る アプリケーションとソリューション

カテゴリ

  • 照明制御ソリューション

    フエニックス・コンタクトの照明制御システムで製造現場やオフィスの照明機器を柔軟かつ簡単に制御できます。

工場のインフラは初期の生産工程をサポートします。エネルギー効率への要求は強まっており、インフラの重要性が高まっています。電力、水、ガス、熱は適切なタイミングで適切な量を使用できる必要があります。

さらに、ビルや生産現場で使用・放出される資源を部門間で自動的に調整する必要があります。フエニックス・コンタクトは現場でテスト済の製品とコンセプトでサポートします。

特長

  • インテリジェントな照明制御による最適な照明と条件ベースのエネルギー消費
  • 拡張性のあるモニタリングソリューションによる既存の資源の持続的使用
  • 待機ソリューションで省エネ

条件ベースで抜取り

工場内の抜取りユニット  

有害ガスをエネルギー効率よく抜取り

溶接ガスが健康に被害を与えており抜き取る必要があります。省エネのため、抜取りシステムは生産時にガスが発生したときだけ動作させる必要があります。

これらの要件に対して、フエニックス・コンタクトは小型コントローラと変流器だけでなく極めて短期間で投資回収できるような変更可能な待機コンセプトも提供します。熱エネルギーの抜取りも防ぎます。

エネルギー管理

エネルギーおよびパワー測定モニタリングソリューション  

拡張可能なエネルギーおよびパワー測定ソリューション

適切なエネルギー管理で経費節約の可能性を見つけ出し機器やシステムを低コストで環境に優しく動かします。

このための前提条件はエネルギーの流れを特定することです。フエニックス・コンタクトはエネルギーおよびパワー測定モニタリングソリューションを提供します。要件に応じて拡張可能で既存のシステムに組み込むことができます。

照明制御

制御盤内の照明制御部品  

照明制御のコンプリートソリューション

今日の照明は実際に必要な場所を選択して効率的に使用されています。人が必要な場所だけに照明を当てれば省エネになります。

フエニックス・コンタクトはウェブベースのコンフィグレーションと照明制御のネットワーク化で工場照明のプランニング、スタートアップ、運用を促進します。

エネルギー効率のよいソリューション

エネルギーの供給から建屋、駐車場まで。優れた設計の工場インフラは自動車製造の心臓部です。フエニックス・コンタクトはこのために洗練されたコンセプトを提供します。

自然光と製造要件に応じて、製造現場間の照明の必要性が決められ制御されます。抽出ユニットの場合は待機モードで効率のよいエネルギー利用を確保します。

トポロジー:エネルギー効率のよい工場インフラソリューション

エネルギー効率のよい工場インフラコンセプト

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階