EMC指令(電磁両立性)および低電圧指令の改定版が2016年4月20日に施行されます。本セミナーでは、指令に適合するために現在必要とされるプロセスと手段の包括的な概要をお伝えします。さらに法的な内容や新規の関連専門用語の説明をします。前版と比較し、相違点について学びます。改訂された両指令により要求されるリスク分析および評価がここでの重要なポイントです。
概要 | 言語 |
---|---|
EMC指令および低電圧指令 半日セミナー |
英語 |
このセミナーではコントローラのセーフティ関連部品を実装してセーフティ機能の信頼性をパフォーマンスレベル形式で判定する方法を学びます。これはEN ISO 13849-1に記載されています。セーフティコントローラに適したハードウェア構造のほかにも、安全ソフトウェアの作成プロセスについても学びます。終了後はセーフティコントローラに必要なパフォーマンスレベルを決定し、装置に必要なインターフェースを特定することができるようになります。セーフティコントローラを最適に構成できるようになり、達成したパフォーマンスレベルを算出するための基礎と手順が身に付きます。さらに、SISTEMAソフトウェアで利用できるオプションの概要がわかります。SISTEMAソフトウェアは安全機能を評価するために使用するツールです。
概要 | 言語 | 更新 |
---|---|---|
EN ISO 13849-1の情報 1日セミナー |
英語 | 2015/10/12 |
このセミナーに参加するとSISTEMAソフトウェアを利用するのに必要な知識が身に付きます。SISTEMAはセーフティ機能を評価するソフトウェアツールで、ドイツ職業保険組合(BGIA)の労働安全衛生研究所から無料で入手できます。このツールはパフォーマンスレベルを判定するためにEN ISO 13849-1を広範囲に適用することを支援します。
概要 | 言語 | 更新 |
---|---|---|
SISTEMAソフトウェアユーティリティ 1日セミナー |
英語 | 2015/10/12 |
"$pageName"