分析/検査

機器のセーフティ要件を実施するプロセス  

プロセスを分析し最適化を特定

法的保護のために、EMCおよび低電圧指令に記載されている必要な手順をすべて実行したことを徹底した完全な文書化により明示できるようにする必要があります。

御社にはこれに変わるプロセスがすでにあるでしょうか。

現状の確認は当社にお任せください。最適化のために必要な提案をいたします。

EMC指令に準拠した適合分析

欧州EMC指令の分析では、最初に法的背景と関連条件について基本導入コンサルテーションを行います。適合性評価手順を説明しますが、これにはEMC指令に準拠した公的義務も含まれます。次のステップではオプションで御社の適合プロセスや機器の特殊アイテムの基本要件をインタビュー形式で分析します。ここでは必要な文書を完成させることが中心になります。次に結果を要約し、今後のどのように進めるかについて提案します。EMC指令に準拠した適合性評価手順に必要な記録がすべて揃っていることがわかります。

概要 言語 更新
CE分析EMC [PDF, 0.11 MB]
システムインテグレータのEMC指令に準拠した基本CE分析
英語 2015/10/12

EMC指令に準拠した適合性検査

検査では欧州EMC指令で電気機器および固定設備に規定されている適合性評価手順の方法とプロセスを最初に説明します。御社がこのプロセスで実施している手順はチェックリストの形式で文書化されます。この検査ではメーカーにプロセス全体の概要をわかりやすく提供すると同時に、指令への適合を達成する技術文書も提供されます。こうして製品は一般的に受け入れられる行動基準に準拠して設計製造されます。EMC指令に準拠した適合性評価プロセスに必要な文書の内容が完成したかどうか、システム可用性を高める手段をすぐに計画できるかどうかがわかります。ノイズ放射と干渉の検出と除去は初期段階で対策を実施できます。

概要 言語 更新
CE検査EMC [PDF, 0.11 MB]
システムインテグレータのEMC指令に準拠した詳細なCE検査
英語 2015/10/12

低電圧指令に準拠した適合分析

欧州低電圧指令(LVD)の分析では、最初に法的背景と関連条件について基本導入コンサルテーションを行います。適合性評価手順を説明しますが、これにはLVDに準拠した公的義務も含まれます。次のステップでは電気機器の保護対象物への基本要件を分析します。またはオプションで電気機器の特定品目の適合プロセスの基本要件をインタビュー形式で分析します。LVDに準拠した適合性評価手順に必要な記録がすべて揃っていることがわかります。

概要 言語 更新
CE分析LVD [PDF, 0.11 MB]
システムインテグレータの低電圧指令に準拠した基本CE分析
英語 2015/10/12

低電圧指令に準拠した適合性検査

検査では欧州低電圧指令で規定されている適合性評価手順の方法とプロセスを説明します。このプロセスで電気機器に実施される手順はチェックリストの形式で文書化されます。この検査ではメーカーにプロセス全体の概要をわかりやすく提供すると同時に、指令への適合を達成する技術文書も提供されます。LVDに準拠し適合性評価プロセスに必要な文書の内容が完成しているかどうか、改善に必要な対策を独立して計画できるかどうかがわかります。

概要 言語 更新
CE検査LVD [PDF, 0.11 MB]
システムインテグレータの低電圧指令に準拠した詳細なCE検査
英語 2015/10/12

分析/検査を申し込む

個別のMD分析や検査はここから申し込んでください。より詳しい話をお聞かせください。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany