分析/検査

エキスパートがセーフティを評価

機器のセーフティ要件を実行するプロセス  

プロセスを分析し最適化を特定

法的保護のために、徹底した完全な文書化によりリスクアセスメントから検証まで必要な手順をすべて実行したことを明示できるようにする必要があります。

御社には機器のセーフティ要件を実施する代わりとなるプロセスがあるでしょうか。

現状の確認は当社にお任せください。最適化のために必要な提案をいたします。

機械指令に準拠した適合分析

機械指令(MD)2006/42/ECの分析では、最初に法的文脈と関連条件について基本導入コンサルテーションを行います。適合性評価手順を説明しますが、これには機械指令に準拠した公的義務も含まれます。

次のステップでは御社の適合プロセスの基本要件をインタビュー形式で分析します。特定の機器をベースにするオプションもあります。ここでは必要な文書を完成させることが中心になります。

概要 言語 更新
CE分析MD [PDF, 0.16 MB]
機械メーカーの機械指令に準拠した基本CE分析
英語 2015/10/12

機械指令に準拠した適合性検査

機器の検査では、機械指令2006/42/ECに規定されている適合性評価手順の方法とプロセスを説明します。機器に実施されている手順は詳細なチェックリストで文書化します。この検査ではプロセス全体の概要をわかりやすく提供すると同時に、機械指令に適合し機器のセーフティを実施するために必要な技術文書も提供します。

概要 言語 更新
CE検査MD [PDF, 0.16 MB]
機器メーカーの機械指令に準拠した詳細なCE検査
英語 2015/10/12

分析/検査を申し込む

個別のMD分析や検査はここから申し込んでください。より詳しい話をお聞かせください。

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany