ニュース概要

フィールドでのモジュール性向上

2017/12/25

Axioline E IO-Link I/O box  

分散型オートメーション用の新しいAxioline E機器

フエニックス・コンタクトのブロックモジュール型Axioline E I/Oシステムの製品ラインアップに、即効性のあるIO-Link I/Oボックスが加わりました。

8チャネルのAxioline E AXL E IOL DI8 M12 6PおよびAXL E IOL DO8 M12 6P IO-Link I/Oボックスを使用すると、Axioline E IO-Linkマスタをモジュール式I/Oステーションとして、そこから、プラントまたは機械にて分散されている信号の送受信が可能となります。

これにより、ユーザーがフィールドにある多くのI/O信号を柔軟かつ低コストで扱うことができるようになります。

IO-Link I/Oボックスは、データと電力供給はIO-Link付きケーブルを介して伝送されるため、シールドなしのセンサ/アクチュエータケーブル1本だけで、IO-Linkマスタに接続させることができます。
フィールド内のアナログ信号は、単にAxioline E IO-Linkアナログコンバータを介して送受信できます。


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

話題沸騰中のコモン端子台「PTFIXシリーズ」を改めてご紹介。無料サンプルプレゼントも実施中です。

PTFIX
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ