ニュース概要

OPC-UA含むマルチプロトコル対応IO-Linkゲートウェイ

2019/10/29

Image

フエニックス・コンタクト株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表:青木良行)は、2019年10月29日(火)より、OPC-UAを含む産業ネットワークからIO-Linkデバイスにアクセスを可能にするゲートウェイ「IO-Linkゲートウェイ」(以下本製品)の日本での発売を開始します。

本製品はさまざまなIO-Linkデバイスに接続し、今までより簡単に上位システムでセンサ情報などが見えるようになり、クラウドにも接続しやすくなります。

■製品の特長:
・IO-Link マスタ8ポート(クラスA)
・IO-Link 3線式、Push-inコネクタ
・EtherNet/IPやPROFINETに対応
・ModbusTCPとOPC UAサーバもサポート
・Web管理画面により簡単設定
・一般DI入力8点
・SIOモードによりDI入力やDO出力8点まで
・二重電源(24 V DC)

■対応製品・型式:
- IOL MA8 EIP DI8 (1072839)
- IOL MA8 PN DI8 (1072838)

■製品詳細URL: http://www.phoenixcontact.co.jp/iol-gateway 


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

今月のハイライト製品

【新人セールス瑠々】
フエニックス・コンタクトの新人セールスの瑠々が、今月は「コンパクト、縦横2WAY、日本生まれのオンリーワン・コネクタ端子台!(VSFシリーズ)」について、大先輩と一緒に学びます。
ぜひご覧ください。

コネクタ端子台
ハイライト記事一覧へ

2021年ハイライト

スマートな社会を実現する創造的なソリューション。

2021年ハイライト
ハイライトを見る

【NEW】コネクタ端子台「VARIOFACE Compact」

縦横兼用の2WAY FIT!新しいコネクタ端子台シリーズが登場!

VARIOFACE Compact
詳細はこちら

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ