フエニックス・コンタクトの取り組み

画期的な製品とテクノロジ

画期的な製品とテクノロジ

電気エンジニアリングとオートメーションであらゆる方面の製品とソリューションを手がけています。

画期的であること - 製品に限ったことではありません。お客様と協力して新たな分野を開拓します。個人向けおよび顧客専用、個別製品からソリューション全体まで。世界各地で対応します。

未来のソリューション

フエニックス・コンタクトはお客様やパートナーとともに先端的な接続およびオートメーションテクノロジで未来のソリューションを設計します。交通インフラ、E-Mobility、浄水、再生エネルギー、インテリジェント電源ネットワーク、エネルギー効率の良い産業機械とシステム製造などで必要に応じて対応します。

弊社は技術開発とこれに関連する社会の変化に立ち向かいます。産業機械とオートメーションでほぼ100年の経験があり明日の知的生産に向かって進んでいます。

成功につながる使い方

フエニックス・コンタクトの製品は主に次のような分野で日々実力を発揮しています。

制御盤
端子台からコントローラまで、幅広いコンポーネントとシステムに期待をお寄せいただけます。

フィールドインストレーション
画期的なI/O配線システムと産業用コネクタにより、パワーとデータを効率的に伝送できます。

装置および接続テクノロジ
プリント基板接続でも筐体でも:個別ソリューションが用意されています。

システムとソリューション
フエニックス・コンタクトの製品は体系的アプローチに基づいており、さまざまな組み合わせが可能です。このためカスタマイズしたパッケージを組み合わせて目の前の課題に対応することができます。

汎用性のある製品

フエニックス・コンタクトには6万種類を超える多様なポートフォリオがあります。弊社の製品は長年にわたる徹底的な開発と一貫した顧客重視の結果です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報