各国のフエニックス・コンタクト

世界中どこでもホームグラウンド

世界中どこでもホームグラウンド

お客様の国の言語で対応 - 60ヵ国以上で

フィンランドから南アフリカまで、メキシコから日本まで:フエニックス・コンタクトはそばにいます。フエニックス・コンタクトは、お客様との1対1のつながりを非常に大切にしています。所在地にかかわらずお客様のことをよく知りたいと考えるのはこのためです。

フエニックス・コンタクト本社

フエニックス・コンタクトのルーツはドイツにあります。本社はブロンベルグにあります。1923年にEssen(エッセン)で創業し、歳月を重ねて拡大してきました。生産や技術だけではなく、さまざまな製品や事業単位も拡大してきました。弊社ウェブサイトで、ビジネス分野の詳細や執行役員の詳細をご覧ください。

フエニックス・コンタクトグループ

ドイツのフエニックス・コンタクトグループは12社で構成されています。どの会社にも共通する明確なミッションが1つあります。それはお客様がかかえる電気エンジニアリング上の課題に対し、可能な限り最高のソリューションを提供することです。弊社ウェブサイトで、フエニックス・コンタクトグループの詳細をご覧ください。

世界中で専門家によるコンサルテーション

各国のフエニックス・コンタクト  

世界中で専門家によるコンサルテーション

フエニックス・コンタクトへのご連絡は、現地の販売店経由がスムーズです。世界中どこでも、お住まいの国の担当者が連絡を差し上げます。「グローバルプレイヤー」であるフエニックス・コンタクトは、世界中がホームグラウンドです。世界中でフエニックス・コンタクトの製品やサービスが求められているため、お客様が必要とされる場所に拠点があります。

50の販売会社と世界中の30の代理店が専門家によるコンサルテーションを提供しており、すぐにサービスをお届けできます。次のページにフエニックス・コンタクトの海外セールスセンターが掲載されています。詳しくはお問い合わせください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階