Phoenix Contact E-Mobility GmbHは2013年1月に設立され、現在250名を超える従業員を擁しています。フエニックス・コンタクトグループ内で、E-Mobility向け充電テクノロジの分野における専門知識の中心です。統合的な一括サービスプロバイダとして、充電インフラおよび車両用充電インターフェース向けのコンポーネントとソリューションを開発・製造しています。当社はIATF-16949認証企業で、信頼性の高い自動車業界パートナーです。
充電ステーションから電気自動車まで、幅広い製品ラインアップは充電プロセスのあらゆる側面に対応します。これには、あらゆるタイプの電気自動車のDCおよびAC充電用の、充電ケーブル、充電ソケット、コントローラが含まれます。
適切な充電管理ソフトウェアと、フエニックス・コンタクトグループの幅広いその他のコンポーネントを使用して、再生可能エネルギーによる環境に優しい充電を可能にする、インテリジェントで幅広いソリューションを作成します。
当社は革新的なリーダーとして、日常での使用に適した強力な充電インフラに関して、新しい基準を打ち立てています。
ハイパワー充電(HPC)などの先駆的な急速充電テクノロジの開発により、充電時間はわずか数分に短縮できます。
このようにして、E-Mobilityの飛躍的進展や社会の受入れの促進に、大きく貢献しています。
当社はドイツをリードする自動車メーカーであり、TÜV Süd認証機関でもありますが、Charging Interface Initiative(CharIN)の創設メンバーでもあります。この組織の目的は、開発において当社が主要な役割を果たしたコンバインド充電システム(CCS)を、電気自動車の急速充電の世界標準として確立することです。
さらに、ドイツの「National Platform Future of Mobility」(NPM)にも、代表としてフエニックス・コンタクトのGeneral Manager、Roland Bentを送っています。このプラットフォームでは、彼はワーキンググループ6(AG 6)の議長で、規制、標準化、認定、承認に取り組んでいます。
Michael Heinemannは2019年1月にCEOに就任し、開発、マーケティング、販売、HR、および統制の責任を負っています。Heinemannは1992年にフエニックス・コンタクトに入社し、最近ではPhoenix Contact Power Supplies GmbHのCEOでした。
Ralf DöhreはCOOで、購入、エンジニアリング、生産、ラボ、および品質を担当しています。2007年にフエニックス・コンタクトに入社し、2013年以降E-Mobility GmbHの管理チームに所属しています。Commercial Director兼Production Managerの役職として、会社の発展に貢献してきました。
フエニックス・コンタクトは1928年に端子台を発明して以来、電気接続テクノロジの開発を牽引し、そこで得た専門知識と経験を新しい開発に投資し続けています。これはE-mobility向けの充電テクノロジについても同様で、この10年以上にわたって開発を継続しています。したがって、当社製品の高い品質と革新的な強さは、専門知識と技術的専門性を蓄積してきた結果です。Phoenix Contact E-Mobility GmbHは、これらの専門知識をすべて単一のソースから提供しています。
当社のエンジニアが新しいソリューションを開発する際、技術的な課題を克服することだけを目的としているわけではありません 試作は、量産のために準備しておく必要があります。そのために、独自の生産ツールとプロセスを開発することで、時に異例の手段で実現することもあります。
開発中に実施される規格準拠の試験は、当社製品の電気的安全性、耐寒性、耐熱性、機械的耐久性を確実なものにします。したがって、一貫して高い品質と信頼性を保証します。製造後、各製品は綿密な機能試験を受けます。
資格のある従業員、透明なプロセス、高度な柔軟性、迅速な応答時間は、当社の現代的な製造プロセスの特徴です。当社の充電接続システムにおける非常に安定した高性能の電気接続向けの特殊な接合プロセスなど、最先端テクノロジも使用されています。
自動車メーカーの協力により、作業プロセス、製品品質、および組織構造に関して特に厳しい要求がもたらされます。当社はIATF 16949とISO 9001監査に合格しました。これは、当社が自動車業界のエキスパートパートナーであり信頼できるサプライヤーであることを意味します。
フエニックス・コンタクトは非常に早い段階から、モビリティの将来は電気にかかっていると認識していました。このビジョンにより、E-Mobility事業部はすでに10年の成功の歴史を振り返ることができます。したがって、これまでの年月で起きた主要なマイルストーン、成功、合併、およびコラボレーションを振り返る良いタイミングです。電動エンジン付き車両が、単なる一過性の流行ではないことを確信しています。この推移に関して、お客様やパートナーと協力できることを誇りに思います。
電気バス用の大きなバッテリーの交換を可能にするコネクタを開発しています。放電したバッテリーはステーションで自動的に満充電のバッテリーに交換されるため、バスの利用率を最適化できます。
"$pageName"