ニュース概要

パネルPC「Valueline」がドイツデザイン賞を受賞しました

2017/04/11

ドイツデザイン賞を受賞したValuelineパネルPC  

『ドイツデザイン賞』を受賞

フエニックス・コンタクトのパネルPC「Valueline」が、ドイツデザイン賞2017を受賞しました。

フエニックス・コンタクトのパネルPCシリーズ「Valueline」は、その高いデザイン性と優れたテクノロジにより国内外の審査員より高い評価を受け、このたび『ドイツデザイン賞』を受賞しました。

この最新型パネルPCを使用することで、システム内すべての動作および監視プロセスを確実に実装することができます。デバイスにはマルチタッチディスプレイが搭載され、制御盤前面への取付けに適しています。最新のコンピュータテクノロジとスタイリッシュなデザインの組合せにより、実用性とスタイリッシュさを兼ね備えています。
用途に合わせてさまざまな性能クラスを選択でき、7.0~21.5インチのディスプレイサイズで表示させることができます。産業用PCにはファンレス設計が採用されており、可動部品がないため、機器はフェールセーフで耐久性があります。

フエニックス・コンタクトの産業用PCは、これまで、『iFデザイン賞』や『レッド・ドットデザイン賞』を受賞しています。

※『ドイツデザイン賞』とは
ドイツデザイン協議会が運営し2年に1回開催されるデザイン賞。ノミネートの条件としてドイツ国内で開催されている他のデザイン賞に受賞していることが必須とされ、非常に難易度の高い為「賞の中の賞」と表現されることもある。
ウェブサイト(英語): http://www.german-design-award.com/en.html

 

 


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

【新製品】IEC準拠「シングルペアイーサネット(SPE)用コネクタ」をご紹介します。

SPE
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ