アップグレード中に、中央コントローラはスイッチギアハウスに移動されました。そこから、すべてのリモートステーションが制御システムに接続されています。在庫を確保するために必要な交換部品をできるだけ減らすため、WBV Eimbeckhausen社のチームは統一された部品があらゆるところに設置されることにこだわりました。井戸と高架タンクをスイッチギアハウスに接続することには問題がありました。新規ケーブルを敷設するのは非常にコストがかかるため、利用できるのは古いケーブルのみで、それを再利用しなければなりませんでした。専用ケーブルで到達できないプラントのセクションがある場合は、通信を安全にする必要がありました。
すべてのプロセスが視覚的に記録され、データが保存されるように、スイッチギアハウスには制御システムも設置されました。オペレータが口にした問題は、リモートアクセスでした。以前は、ボランティアの人々が数値を確認したり調整したりしたい場合には、スイッチギアハウスまで車で出向く必要がありました。WBV Eimbeckhausen社では全ての人々がボランティアで働いているため、この作業を遂行するのに必要な時間を最小限にとどめる必要がありました。
WBV Eimbeckhausen社のチームは、制御システムとしてILC 170 ETH 2TX Inlineコントローラを使用することを選択しました。TC EXTENDER 2001 ETHを使用すると、既存のケーブル上にブロードバンドイーサネットアプリケーションを実装することができます。この機器は、屋内の2線式および4線式ケーブルをサポートしますが、公衆電話網には使用することができません。専用ケーブルで接続できないプラントのセクションは、DSL接続によってシステムに組み込まれました。FL mGuardセキュリティアプライアンスはIPデータリンクを不正アクセスから保護します。
プラントを最初にアップグレードしてから14年が経過した現在、PCとモニタを交換する必要があることが、表示処理中に特に明らかになりました。そこでWBV Eimbeckhausen社は、2019年にフエニックス・コンタクトに、実現可能なソリューションについて問い合わせました。ボランティアの人々は、彼らが携わる運転量を削減するために、モバイルエンド機器からプラントにアクセスできるようにする必要がありました。費用対効果分析の結果、Resyliveポータルが選ばれました。ここに表示されたプラントは、DSL/GPRS/LTE経由でプロセスデータを上位レベルのデータセンターに送信します。データが時間的に正しい順序で確実に処理されるように、リモートステーションと制御システムとの間のデータ伝送には遠隔制御プロトコルが使用されます。データは次に、携帯電話事業者のプライベートAPNまたは暗号化VPNチャネルで転送されます。フエニックス・コンタクトはデータ処理を担当します。プラントのスクリーンはWBV Eimbeckhausen社と協議して設計されました。
権限を個別に割り当てられるため、ソリューションをさまざまなユーザーが運用および制御できます。ユーザーはウェブブラウザを使用してシンプルにシステムにアクセスできます。Resyliveにより、さまざまなスマートデバイスを持ったボランティアが、外出中でも豊富な機能を利用できます。ベクトルベースのディスプレイが特長で、そのため関連する機器のディスプレイサイズに自動的に適応します。また、アプリはiOSとAndroidで利用可能です。データは数日間バッファリング可能なので、接続障害が起きても失われることはありません。次にステーションが接続されたときに、Resyliveがデータを自動的に更新します。
起動中は、WBV Eimbeckhausen社が以前使用していた制御システムは動作を継続していました。つまり、プラントはアップグレード中も完全に監視できました。アップグレードはわずか2日で完了しました。誤動作の場合、WBV Eimbeckhausen社のボランティアチームがSMSまたはEメールで通知を受信するようになりました。WBV Eimbeckhausen社のチームがフエニックス・コンタクトを選んだのは、同社が革新的で高品質、未来志向の部品やシステムを提供するからだけではなく、すべてのものを単一のソースから入手可能だからです。そのため調整に関する問題はなく、最新化アプリケーションは何の問題もなく始動することができました。
"$pageName"