大幅に小型化した アンマネージドスイッチ「FL SWITCH 1000」
フエニックス・コンタクト株式会社は、2020年4月23日よりアンマネージドスイッチ「FL SWITCH 1000(エフエルスイッチ1000)シリーズ」の日本での販売を開始します。業界最小クラスの薄さ・フレキシブル取付けで、盤内のスペース問題を大幅に改善します。
日本では制御盤のサイズが小型であることが多く、盤内で使用されるアンマネージドスイッチに対しては、常に小型化の要望があります。現行製品の機能はそのままに、業界最小クラスの薄さ(※)となる22.5mm幅を実現した本製品の拡充により、より多くの用途に対応できるラインアップとなります。(※8ポート版、当社調べ)
ポート面は正面を向く通常の取付けに加え、特許出願中のDINレールアダプタで、ポート面が上下左右4方向のいずれかを向くフレキシブル取付けが可能となり、奥行きが浅い制御盤などの環境に最適です。
詳細は以下をご参照いただき、最寄りの弊社特約店及び営業拠点まで、お気軽にお問い合わせください。
■製品の特長
■製品仕様
・共通仕様: 動作温度範囲 -10~60℃、入力電圧範囲 9~32VDCまたは18~30VAC
■製品詳細・お問い合わせURL: http://www.phoenixcontact.co.jp/flswitch1000
"$pageName"