Seminari

Know-how di esperti per la vostra sicurezza

Un operatore di Phoenix Contact mostra ad un cliente come gestire i prodotti per la sicurezza  

Nei nostri seminari forniamo informazioni dettagliate sulla Direttiva Macchine

Con i nostri seminari tematici affrontiamo tutte le sfide rappresentate dalla Direttiva Macchine per la produzione e la messa in circolazione di macchine.

A seconda delle esigenze, vi informiamo dettagliatamente sui requisiti giuridici di base e su come soddisfarli.

Sicurezza giuridica e delle macchine

Un avvocato professionista vi illustra in tre sezioni i requisiti necessari per i produttori e gli utilizzatori di macchine sulla base della normativa vigente in Germania:

  • Responsabilità
  • Acquisto
  • Comportamento in caso di guasti

Dopo ogni sezione, un ingegnere per la sicurezza mostrerà come soddisfare questi requisiti a livello pratico. Al termine del seminario conoscerete i requisiti delle legislazioni in vigore e saprete come soddisfarli.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Sicurezza giuridica e delle macchine [PDF, 0,12 MB]
Seminario della durata di un giorno
inglese 12.10.2015

Direttiva Macchine

Questo seminario si rivolge a tutti coloro che vogliono produrre o mettere in funzione o in circolazione macchine conformi alle direttive. In particolare tratta la realizzazione pratica, e orientata ai processi, delle procedure di valutazione della conformità in vigore all'interno dell'area europea. Inoltre mostra quali sono i passi necessari per costruire, montare e mettere in circolazione una macchina conforme alle direttive.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Direttiva Macchine [PDF, 0,15 MB]
Seminario della durata di un giorno
inglese 12.10.2015

Valutazione dei rischi

In questo seminario acquisirete il know-how necessario per l'esecuzione pratica di una valutazione del rischio, conformemente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Inoltre, testerete i metodi e i processi su una macchina demo, documentandone i risultati e le misure derivate. Al termine del seminario conoscerete tutti i passi necessari per l'esecuzione e la valutazione del rischio di una macchina, saprete inoltre come realizzare la documentazione necessaria..

Descrizione Lingua Aggiornato al
Valutazione dei rischi [PDF, 0,13 MB]
Seminario della durata di un giorno
inglese 12.10.2015

Workshop pratico sulla sicurezza delle macchine

In questo workshop imparerete come mettere in pratica le vostre conoscenze teoriche dei contenuti relativi alla Direttiva Macchine e alla norma EN 13849-1 applicandole su una macchina reale. Conformemente al ciclo di vita della sicurezza completo, tutte le misure necessarie per la sicurezza delle macchine saranno presentate con l'esempio di una funzione di sicurezza.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Realizzazione della sicurezza funzionale [PDF, 0,14 MB]
Seminario della durata di un giorno
inglese 12.10.2015

Corso sul sistema PROFIsafe

In qualità di collaboratori dei settori della Progettazione, della Programmazione e della Messa in servizio e Assistenza, in questo seminario imparerete a conoscere il funzionamento e la struttura del sistema PROFIsafe e ad acquisirete familiarità con le tecniche di installazione e di connessione dei segnalatori di protezione. In questo modo saprete come vengono stabilite le categorie di sicurezza richieste, il Performance Level e il livello SIL necessario durante la progettazione del sistema in base alla soluzione a 1 o 2 canali e vedrete come è semplice e rapida una messa in servizio con i software PC WORX e SafetyProg.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Sistema PROFIsafe [PDF, 0,11 MB]
Seminario della durata di due giorni
inglese 12.10.2015

FS Technician for Machinery con certificato TÜV Rheinland

Questo seminario viene tenuto da Phoenix Contact come Course Provider nell'ambito del programma TÜV Rheinland Functional Safety. Con il superamento dell'esame finale, i partecipanti riceveranno il certificato Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) e saranno inseriti nell'elenco dei FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery - CE Practice sulla pagina internet del TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (www.tuvasi.com). Il certificato è riconosciuto nel settore a livello internazionale e attesta le competenze per l'attuazione pratica delle conoscenze necessarie a soddisfare i requisiti di sicurezza delle macchine.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Attuazione della Direttiva Macchine [PDF, 0,16 MB]
Seminario della durata di quattro giorni e mezzo
inglese 12.10.2015

Ciclo di vita della sicurezza per le macchine

In questa serie di seminari riceverete il know-how per realizzare e implementare tutte le attività necessarie per la sicurezza funzionale delle macchine. L'intero processo di sicurezza funzionale è diviso in otto fasi. Grazie a questa struttura è possibile una realizzazione universale, pianificabile e oggettiva secondo tutti i requisiti legati alla sicurezza. Divisi in piccoli gruppi, apprenderete i requisiti di processo applicati a una vera macchina.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Valutazione dei rischi [PDF, 0,13 MB]
Seminario della durata di un giorno
inglese 12.10.2015
Piano di sicurezza, specifica, piano di convalida [PDF, 0,13 MB]
Seminario della durata di un giorno
inglese 12.10.2015
Realizzazione, verifica, simulazione codice, convalida [PDF, 0,14 MB]
Seminario della durata di un giorno
inglese 12.10.2015

Corso per utilizzatori del software SISTEMA

Dopo aver partecipato a questo seminario avrete acquisito le nozioni necessarie per lavorare in modo ottimale con il software SISTEMA. Si tratta di un software per la valutazione delle funzioni di sicurezza e viene messo a disposizione gratuitamente dal BGIA. Il tool offre un grande aiuto per l'applicazione della norma EN ISO 13849-1 per la comunicazione del Performance Level.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Procedura guidata relativa al software SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Seminario della durata di un giorno
inglese 12.10.2015

Applicazione della norma EN ISO 13849-1

In questo seminario imparerete come collegare parti protette del controllore e come comunicare l'affidabilità delle funzioni di sicurezza sotto forma di Performance Level. Tutto questo è descritto nella norma EN ISO 13849-1. Oltre alle strutture hardware adatte per i sistemi di sicurezza, imparerete il procedimento per realizzare software di sicurezza. Dopo l'evento potrete determinare i Performance Level di un sistema di sicurezza e conoscere le interfacce necessarie per la meccanica. Potrete realizzare sistemi di sicurezza in modo ottimale e conoscere le basi e i procedimenti per calcolare il Performance Level ottenuto. Inoltre avrete una panoramica sulle possibilità del software SISTEMA, un software per la valutazione delle funzioni di sicurezza.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Applicazione della norma EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Seminario della durata di un giorno
inglese 12.10.2015

Fondamenti sulle tecnologie di sicurezza per apprendisti e principianti

Partecipando a questo seminario comprenderete perché le tecnologie di sicurezza sono un requisito assolutamente necessario per la prevenzione degli infortuni, ricevendo una panoramica completa delle norme di sicurezza, delle leggi rilevanti, dei regolamenti e delle direttive per produttori e utilizzatori di macchine. I progettisti di apparecchiature elettriche, pneumatiche e idrauliche di macchine e impianti devono assolutamente rispettare tali norme e leggi.

A tale scopo, vi verranno fornite le versioni aggiornate dei principi costruttivi relativi alle tecnologie di sicurezza e controllo in base alle funzioni di sicurezza. Verranno inoltre illustrati i metodi di base per la valutazione, in base alle leggi vigenti, delle funzioni di sicurezza in termini di struttura, diagnostica e probabilità di guasto.

Descrizione Lingua
Fondamenti sulle tecnologie di sicurezza per apprendisti e principianti [PDF, 0,1 MB]
Seminario della durata di un giorno
inglese

Corso sulla tecnologia SafetyBridge

In qualità di collaboratori all'interno dei settori della Progettazione, della Programmazione e della Messa in Servizio e/o Assistenza, in questo seminario imparerete a conoscere il funzionamento e la struttura della tecnologia SafetyBridge (SBT V3). Acquisendo familiarità con le tecnologie di installazione e di connessione dei trasmettitori di segnali per la sicurezza. In questo modo saprete come vengono stabilite le categorie di sicurezza richieste, il Performance Level e il livello SIL necessari durante la progettazione del sistema in base alla soluzione a 1 o 2 canali e vedrete come è semplice e rapida una messa in servizio con i software PC Worx e Safeconf.

Descrizione Lingua
Corso sulla tecnologia SafetyBridge [PDF, 0,1 MB]
Seminario della durata di un giorno e mezzo
inglese

Richiedete il seminario sulla sicurezza

Richiedete qui il vostro seminario personalizzato sulla sicurezza. Saremo lieti di discutere con voi ulteriori dettagli.

In alternativa, potrete partecipare a uno dei nostri seminari pianificati che si svolgeranno in luoghi prestabiliti.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi