Tecnologia dell'antenna

Tecnologia dell'antenna

Ricezione garantita sempre

Maggiore potenza con la tecnologia di antenna adeguata.

Torna a Industrial Wireless

Categorie

La potenza di un impianto wireless è condizionata in maniera determinante dal sistema di antenne. L'impiego di antenne perfettamente idonee può incrementare sensibilmente l'efficienza della rete wireless, di conseguenza, particolare attenzione deve essere prestata a questa parte dell'installazione.

Antenne omnidirezionali Omni

Direttività di un'antenna omnidirezionale  

Direttività di un'antenna omnidirezionale

Le antenne omnidirezionali vengono utilizzate se i moduli radio sono orientati in varie direzioni o se sono mobili. A causa della loro scarsa copertura sono indicate per distanze medio-corte. In ambienti riflettenti, ad esempio in ambienti chiusi, il segnale inviato dal trasmittente può arrivare al ricevente grazie alle riflessioni, anche in mancanza di collegamento a vista. A questo proposito occorre assicurarsi che l'antenna omnidirezionale non venga installata nelle immediate vicinanze di superfici (metalliche) riflettenti.

L'installazione ideale avviene sull'estremità di un palo o in un armadio di comando, in modo tale che l'antenna possa disporre di ampio spazio libero in tutte le direzioni. Più antenne omnidirezionali devono essere installate rispettando una distanza reciproca sufficiente.

Campi di impiego tipici:

  • Superamento di distanze medio-corte
  • Reti con molti utenti in diverse direzioni
  • Applicazioni mobili

Antenne direzionali

Direttività di un'antenna direzionale  

Direttività di un'antenna direzionale

L'impiego di antenne direzionali è consigliato per stazioni fisse e remote quando è necessario coprire lunghe distanze con collegamento a vista. Questo aumenta la portata e riduce la probabilità di disturbi causati da altri utenti al di fuori del campo di irradiazione. Ciò aumenta la portata e riduce la probabilità di disturbi causati da altri utenti al di fuori del campo di irradiazione.

Maggiore è il guadagno di un'antenna direzionale, minore è il campo di irradiazione (angolo di apertura). Questo richiede un orientamento reciprocamente preciso delle antenne.

Campi di impiego tipici:

  • Superamento di grandi distanze
  • Collegamenti punto-punto
  • Applicazioni stazionarie o con movimento lineare

Tecnologia dell'antenna per interni

Per la riproduzione di questo contenuto, è necessario installare il plug-in Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tecnologia dell'antenna per esterni

Per la riproduzione di questo contenuto, è necessario installare il plug-in Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591