Vai alla sintesi delle attualità

Monitoraggio video completo per l'industria

06.08.2019

Sistemi di monitoraggio video  

Monitoraggio affidabile

Per la prima volta Phoenix Contact offre una soluzione integrata per la videosorveglianza IP cablata o wireless in ambienti industriali.

Per la prima volta Phoenix Contact offre una soluzione integrata per la videosorveglianza IP cablata o wireless in ambienti industriali. Questa soluzione include un'ampia gamma di prodotti per la tecnologia di connessione e automazione, che viene utilizzata tra la telecamera e il video server.

Componenti industriali Ethernet, alimentatori, protezioni contro le sovratensioni, connettori, cavi, fili, morsetti componibili e componenti da 19'' garantiscono una connessione sicura della telecamera al video server. I componenti necessari sono disponibili singolarmente, come moduli o come scatole preconfezionate. I prodotti sono adatti per l'uso industriale e consentono quindi un'elevata disponibilità della rete anche in applicazioni critiche.

La soluzione di videosorveglianza IP è adatta per l'uso da piccole installazioni fino a grandi impianti con elevati requisiti di sicurezza. Oltre a mettere in sicurezza edifici e locali aziendali, consente anche il monitoraggio tecnico dell'impianto. Phoenix Contact offre anche una consulenza completa per la progettazione e la pianificazione di installazioni video.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591