Vai alla sintesi delle attualità

Impianti fotovoltaici a prova di guasto grazie alla tecnologia per la rete conforme alla norma IEC 61850

06.07.2016

Robusta tecnologia per la rete certificata secondo la norma IEC 61850  

Robusta tecnologia per la rete certificata secondo la norma IEC 61850

La sicurezza contro i guasti è un requisito fondamentale per le reti di impianti energetici.

I sistemi fotovoltaici rivestono un ruolo sempre più importante per la stabilità della rete energetica. La disattivazione di un impianto e la relativa interruzione della corrente possono comportare gravi conseguenze. Per questa ragione, i componenti che vengono inseriti nelle reti di impianti energetici devono soddisfare requisiti ambientali elettromagnetici, elettrostatici e climatici estremamente elevati. La norma internazionale IEC 61850 nella parte 3, oltre alle specifiche del protocollo e dei dati, determina anche questi requisiti particolari per i prodotti di rete e di automazione. Phoenix Contact offre componenti per l'infrastruttura della rete e I/O estremamente robusti per l'impiego in impianti energetici. I requisiti della norma IEC 61850-3 e dello standard IEEE 1613 sono stati verificati e certificati dall'istituto con laboratorio indipendente KEMA. La gamma comprende sia Switch Managed che Switch Unmanaged, convertitori di supporti e moduli di ridondanza per il montaggio di reti in impianti energetici.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591