Vai alla sintesi delle attualità

Soluzione WLAN per i costruttori di macchine

24.04.2017

Soluzione WLAN per i costruttori di macchine  

Soluzione WLAN per i costruttori di macchine

Il nuovo modulo radio WLAN 1100 di Phoenix Contact riunisce l'Access Point e l'antenna in un unico dispositivo.

A differenza delle classiche tipologie presenti sul mercato, il dispositivo non viene installato nel quadro elettrico, ma montato come un'antenna direttamente su macchine, veicoli mobili o quadri elettici. Due potenti antenne integrate con tecnologia MIMO garantiscono la ricezione ovunque sia necessaria, consentendo all'utente un collegamento WLAN della macchina, non solo vantaggioso, ma anche particolarmente semplice. Non è quindi necessaria una complessa pianificazione della rete WLAN e la conseguente installazione dell'antenna. Non occupando spazio nel quadro elettrico, il modulo radio può essere facilmente aggiunto nell'applicazione in un secondo momento. Viene fissato con un montaggio a vite e collegato, come di consueto, tramite un connettore della serie COMBICON e RJ45 Ethernet. Il modulo radio è adatto anche per condizioni industriali critiche. E' resistente agli urti secondo IK08 e resiste anche alle più intense sollecitazioni meccaniche.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi