Vai alla sintesi delle attualità

Relè statici trifase modulari

07.01.2019

Con CONTACTRON pro, Phoenix Contact offre una nuova variante dei relè statici trifase CONTACTRON.

I nuovi dispositivi hanno un'ulteriore integrazione di sicurezza semplice e sono espandibili modularmente.

Il relè di sicurezza installato a monte garantisce un arresto sicuro dei motori collegati dopo un ARRESTO DI EMERGENZA fino al Performance Level e. Utilizzando il connettore bus per guida DIN, il blocco del gruppo di arresto di emergenza di tutti i relè statici trifase successivi può essere realizzato senza ulteriori operazioni di cablaggio. Inoltre, tutti i moduli possono essere alimentati tramite l'alimentatore del sistema. Il modulo di feedback opzionale consente il monitoraggio dello stato del motore dalla sala di controllo.

La tecnologia dei relè statici trifase, con una combinazione di semiconduttori esenti da usura e robusti relè gestita da microprocessori, garantisce un'elevata disponibilità degli impianti.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi