Vai alla sintesi delle attualità

Resistenza terminale attiva per reti PROFIBUS

13.07.2016

Resistenza terminale attiva per reti PROFIBUS  

La resistenza terminale attiva permette di terminare attivamente le reti PROFIBUS

La terminazione delle reti PROFIBUS è ora possibile con la nuova resistenza di terminazione attiva PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Tramite la resistenza terminale permanente l'apparecchiatura garantisce una comunicazione priva di disturbi nelle applicazioni con utenze bus diverse. La connessione della linea bus avviene, a scelta, mediante un morsetto doppio a molla, a innesto o tramite un connettore femmina D-SUB. La tensione dei dispositivi di programmazione e di diagnosi può essere alimentata tramite la connessione D-SUB alternativa. In questo modo, il dispositivo è adatto anche per connettere dispositivi di assistenza e di misura all'interno di un sistema bus. Per la diagnosi locale l'utente dispone di indicatori LED relativi all'attività sul bus, oltre che sull'alimentazione di tensione ridondante.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi