Vai alla sintesi delle attualità

Controllo di ricarica per stazioni di ricarica singole

06.07.2016

EVCC Basic per punti di ricarica singoli  

EVCC Basic è la soluzione di controllo per la casa.

I nuovi controlli di ricarica EVCC Basic della serie EV Charge Control di Phoenix Contact sono stati sviluppati appositamente per l'uitlizzo in stazioni di ricarica singole.

Le funzioni fondamentali necessarie per la ricarica a corrente alternata di un veicolo elettrico in conformità alla IEC 61851-1 sono tutte realizzate dalla scheda di controllo. Grazie all'integrazione di un alimentatore e di una funzione di sbloccaggio automatico in caso di interruzione dell'alimentazione, il dispendio per il cablaggio e altre spese per i componenti risultano ridotti. Gli ingressi e le uscite configurabili permettono all'utente una maggiore flessibilità per ulteriori funzioni, come la regolazione analogica della corrente di ricarica e il monitoraggio del relè di ricarica. L'interfaccia di comunicazione RS485 permette la visualizzazione dello stato di carica e la configurazione dei dispositivi mediante accesso remoto da un sistema di computer che supporta la gestione dell'energia e dei carichi.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi