Vai alla sintesi delle attualità

Routing dinamico in ambiente industriale

08.06.2015

Switch Gigabit modulari compatibili con Layer 3  

Gli switch Gigabit modulari compatibili con Layer 3 ora supportano i protocolli di routing dinamico

Gli switch Gigabit modulari di Phoenix Contact ora supportano i protocolli di routing dinamico RIP e OSPF per applicazioni di routing complesse.

Questi protocolli di routing facilitano la configurazione delle reti di medie e grandi dimensioni che non devono più essere create faticosamente a mano, ma possono essere impostate in maniera indipendente e dinamica dai componenti Layer 3. Ciò consente di risparmiare tempo e risorse nella messa in esercizio delle reti Layer 3. L'estensione della funzione è disponibile per tutti gli switch modulari abilitati al Layer 3 con a disposizione il firmware 3.0.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591