Industrial Cyber Security

Industrial Cyber Security

Proteggiamo i dati sensibili della vostra azienda e dell’intero processo produttivo.

Sicurezza delle reti industriali

Fidarsi è alla base

Oggi milioni di dispositivi consentono di condividere e scambiare informazioni in tutto il globo.
Questa evoluzione è già presente nel mondo industriale; l’aumento dello scambio e della condivisione di informazioni negli impianti produttivi (Industry 4.0 e Internet of Things) ha portato alla necessità di una strategia per la Security delle reti per la protezione dell’integrità dei dati e della disponibilità degli impianti.

Le organizzazioni che compiono Cyber Crime sono sempre più strutturate e utilizzano tool sempre più sofisticati. È con questa consapevolezza che Phoenix Contact sviluppa proposte in grado di proteggere il sistema informatico di qualsiasi impresa, salvaguardando il know-how e tutti quei dati sensibili che costituiscono il patrimonio dell’azienda e dell’intero processo produttivo.

Phoenix Contact, grazie all’esperienza pluridecennale come costruttore di macchine e attraverso le competenze dei suoi esperti in Cyber Security, offre soluzioni in grado di proteggere le reti da fonti di pericolo interne ed esterne.

I vantaggi di un sistema sicuro:

  • Protezione dei dati
  • Continuità di funzionamento degli impianti di produzione
  • Sistema produttivo redditizio
Torna su

Trasmissione dati in aumento

Diffusione dei dati in internet  

Diffusione dei dati

Diffusione globale dell'Industrial networking

Le reti di comunicazione globale stanno diventando sempre più potenti mentre i costi di trasmissione diminuiscono. Nell’ Industry 4.0 vi è, ad esempio, la necessità di analisi real-time della produzione con trasferimenti massivi di dati su internet e nell’Internet of Things, invece, assistiamo a una proliferazione dei nodi in rete. Diventa quindi fondamentale adottare una strategia efficace per la sicurezza delle reti industriali. Un malware può diffondersi rapidamente all’interno della stessa azienda tramite le nuove interfacce di comunicazione e gli insider threats (es: trojan propagati dalle memory stick), provocando seri danni alla produzione. Non sempre si può montare un antivirus a bordo di un PC industriale, soprattutto in produzione, poiché comprometterebbe le performance di macchine e impianti. Phoenix Contact, offre soluzioni in grado di proteggere le reti da fonti di pericolo interne ed esterne.

Torna su

Rischi dell‘assenza di Security: i casi più comuni

I rischi dell‘assenza di Security nella produzione: i casi più comuni:

  • Possibilità di  Virus e Malware attraverso VPN senza firewall
  • USB infetta può contagiare i PC di produzione
  • PC con sistema  operativo XP  sono più facilmente attaccabili
  • Assenza di antivirus su PC di produzione
  • Furti dei PC permettono l‘accesso remoto alle macchine
  • PC del tecnico d‘assistenza infetto contagia le macchine
  • Maggiori accessi e connessione dell'impianto a Internet 24h su 24
Torna su

Numero Verde

800 946 050

Supporto tecnico

Industrial Cyber Security

Assistenza


Consulenza gratuita

Affidatevi al nostro team

Clicca qui