Seminari e webinar

Corso formazione

Seminari e webinar

Scopri i corsi di formazione online e i seminari proposti da Phoenix Contact.

Seminar e webinar

webinars

Per restare al passo con i tempi e migliorare l’efficienza del vostro sistema produttivo non basta una lunga esperienza nell’automazione industriale,  occorre affidarsi ad un Partner competente e con forte spirito innovativo. Phoenix Contact offre servizi e soluzioni sempre più performanti e customizzati in chiave 4.0.

Un esempio ? Il ricco programma formativo online, gratuito, che prevede numerosi incontri via webinar, rinnovati di settimana in settimana e per tutto l’anno. Il programma formativo è rivolto a tutte le figure professionali interessate a conoscere e approfondire aspetti e argomenti utili per acquisire maggiori competenze nella progettazione industriale.

Corsi formativi su Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

I corsi forniscono i fondamenti teorici e pratici per un impiego ottimale di reti Industrial Ethernet.
Durante i corsi saranno presentate diverse situazioni e gli strumenti necessari per la risoluzione dei problemi che possono emergere nell‘utilizzo di una rete Ethernet. Ciascun corso propone prove pratiche.
I corsi sono strutturati in base ai livelli di conoscenza dei partecipanti: dal più semplice, il Basic al più complesso, Wireless LAN expertise. I partecipanti possono scegliere di partecipare ad un solo corso, oppure seguire un percorso formativo articolato da più corsi.

I corsi si svolgono presso Phoenix Contact in via Bellini 39/41, a Cusano Milanino. Su specifica richiesta, possono essere tenuti presso la sede del cliente.

Ciascun corso ha la durata di 8 ore.

 

Al momento non sono disponibili nuove date.

Seminari sulle Protezioni contro le sovratensioni

spd

Quali SPD adottare?

Iscriviti agli incontri organizzati in collaborazione con il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali  Laureati della Provincia di Bolzano. I seminari offrono la possibilità di chiarire gli aspetti normativi sulle protezioni contro le sovretensioni e di avere una maggiore consapevolezza nella scelta ed installazione degli SPD.

Seminario Cyber Security nell'automazione industriale. Essere consapevoli per difendersi.

Industrial Cyber Security

Cyber Security nell'automazione industriale

Partecipa al seminario "Cyber Security nell'automazione industriale. Essere consapevoli per difendersi" organizzato da Phoenix Contact in collaborazione con Lutech e patrocinato da Clusit.

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Industrial Cyber Security

Proteggete le reti da fonti di pericolo interne ed esterne

Rendete sicura la vostra produzione
Ulteriori informazioni

Sistema Cloud per PROFINET

Automazione di macchine e impianti senza limiti.

Sistema Cloud per PROFINET di Phoenix Contact
Per saperne di più

Sistema di relè RIFLINE complete

Con il sistema RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Sistema di relè RIFLINE complete
Vai ai moduli con relè