Torre di raffreddamento della centrale elettrica RWE di Westfalen a Hamm-Uentrup
Nelle infrastrutture vaste e complesse, i dati devono essere spesso trasmessi alla centrale di comando da stazioni esterne, posizionate a grande distanza.
A questo scopo, la centrale elettrica nella Vestfalia impiega il sistema radio per il settore industriale Radioline di Phoenix Contact. Tale sistema permette di trasmettere alla centrale di comando i valori di misura rilevati a scopo di documentazione, in modo semplice e senza grande dispendio di costi.
Il gruppo RWE è uno dei maggiori produttori di energia in Germania. Una delle numerose centrali elettriche gestite da RWE si trova sulla Lippe-Aue a ovest del comune di Hamm-Uentrop.
Per il processo di raffreddamento viene utilizzata l'acqua del vicino fiume Lippe, per compensare le perdite per evaporazione durante la dissipazione termica ad opera delle torri di raffreddamento. Inoltre, una porzione dell'acqua delle torri di raffreddamento, insieme all'acqua di scarico depurata dell'impianto di desolforazione dei fumi (REA), viene convogliata di nuovo nel fiume Lippe. Pertanto il gestore della centrale elettrica deve documentare l'afflusso e il deflusso dell'acqua di raffreddamento alle autorità sotto forma di misurazioni del livello e della temperatura.
In questo contesto, i responsabili dovevano vincere la sfida relativa al collegamento alla centrale di comando delle stazioni di misurazione della temperatura e del livello installate esternamente alla centrale elettrica della Vestfalia, dove i valori vengono rilevati e archiviati. Oltre a collegare le strutture installate a grande distanza dagli edifici centrali a scopo di comunicazione, la tecnica di trasmissione e misurazione installata nelle stazioni per lo più autosufficienti, doveva essere rifornita di energia.
Punto di misurazione della temperatura e del livello sulla Lippe, completamente autosufficiente dal punto di vista energetico
Fornitura energetica totalmente autonoma grazie a un impianto fotovoltaico
Essendo la posa di cavi complessa e costosa, i responsabili della RWE hanno optato per un collegamento wireless delle stazioni mediante il sistema radio Radioline di Phoenix Contact.
Il sensore di temperatura, installato nei due punti di misurazione nel fiume, e i componenti wireless, sono alimentati dall'impianto fotovoltaico completamente autonomo di Phoenix Contact, studiato appositamente per fornire la potenza necessaria.
I moduli radio Radioline trasmettono i segnali alla stazione remota
Trasmissione affidabile dei segnali su lunghe distanze
I punti di misurazione dall'edificio della centrale elettrica, dove avviene il collegamento al sistema di controllo, devono superare la distanza di 1.000 metri. Tra le antenne installate sui punti di misurazione e sul tetto dell'edificio, si stende a vista d'occhio la campagna.
Il sistema Radioline supporta la creazione di una rete interconnessa auto-riparabile, nella quale ogni dispositivo wireless funge da repeater così che i dati possano essere inoltrati agli altri utenti. In caso di interferenze e disturbi nel percorso di comunicazione diretto, il sistema radio cerca automaticamente un collegamento alternativo tramite un altro modulo Radioline operante nella rete.
I moduli radio della linea Radioline si basano sulla tecnologia Trusted-Wireless Versione 2.0 sviluppata da Phoenix Contact. Lo standard wireless che trasmette nella larghezza di banda da 2,4 GHz, e che non richiede una licenza, si contraddistingue per l'elevata robustezza e affidabilità, nonché per l'ampio raggio d'azione che a campo libero può arrivare a molti chilometri. La centrale elettrica dispone quindi di una soluzione di comunicazione affidabile per il settore industriale.
Semplice distribuzione dei segnali I/O grazie al mapping I/O
Facilità d'installazione e messa in servizio del sistema radio
Fornitrice di RWE da lungo tempo, PBE Esser GmbH, con sede a Bergheim, si è occupata dell'installazione e della messa in servizio di componenti preconfezionati. Un'operazione che si è rivelata semplice sia per il sistema Radioline che per l'impianto fotovoltaico. I punti di misurazione remoti trasmettono ora i segnali analogici di livello e temperatura, così come le segnalazioni di guasto digitali, al sistema di controllo.
La soluzione wireless sostituisce, quindi, efficacemente e in modo vantaggioso, i cavi per i segnali I/O. Grazie alla cosiddetta mapping I/O i dati vengono distribuiti nella rete wireless senza l'ausilio di un software, semplicemente azionando una rotella zigrinata bianca. Per collegare i moduli di ingresso al modulo di uscita, è sufficiente che l'utente imposti sui due moduli lo stesso indirizzo I/O Map – ad esempio 23 – "tirando", per così dire, un cavo senza fili tra le due stazioni.
Utilizzando il sistema radio Radioline e un'alimentazione autosufficiente garantita da un impianto fotovoltaico, i responsabili della centrale elettrica della Vestfalia hanno risparmiato tempo e denaro. Infatti per la trasmissione dei valori di temperatura e livello, con obbligo di documentazione, rilevati nelle stazioni di misura sulla Lippe non è stato necessario posare cavi.
Questa soluzione di facile impiego, flessibile e robusta, permetterà di collegare al sistema di controllo centrale anche future strutture esterne, in modo rapido e senza problemi.