Vai alla sintesi delle attualità

Non è Natale senza...

04.12.2018

Non è Natale senza...  

Non è Natale senza...

Phoenix Contact in prima linea a sostegno di Amref

Con il ritorno del Natale tornano anche le tradizioni ad esso legate, fondamentali perché Natale sia davvero Natale. Tradizioni come quella che da ormai 14 anni vede Phoenix Contact impegnata a sostenere il progetto idrico di Amref, proponendo sempre nuove iniziative.

Le tradizioni sono proprio il focus del progetto di quest’anno, basato su di una serie di sondaggi che metteranno a confronto coppie di simboli del Natale, per eleggere i must delle festività.

Dal 28 novembre al 24 dicembre il profilo Facebook Phoenix Contact Italy ospiterà quindi l‘iniziativa “Non è Natale senza…“. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì verrà presentata una nuova coppia di alternative. Per ciascuna partecipazione Phoenix Contact incrementerà di un Euro l’importo della sua donazione destinata a contribuire alla costruzione di nuovi pozzi in Kenia, Tanzania e Uganda.

Tutti gli utenti potranno quindi esprimere il proprio gradimento, condividere il sondaggio o commentarlo, e invitare i propri amici a parteciparvi, accrescendo ulteriormente il valore della donazione finale.

In pieno spirito natalizio, dunque, la nuova iniziativa offre a tutti la possibilità di dimostrare in modo simbolico la propria solidarietà con i progetti di Amref, seguendo la tradizione inaugurata da Phoenix Contact nel 2004.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi