PHOENIX CONTACT Power Supplies GmbH

PHOENIX CONTACT Power Supplies GmbH à Paderborn

Leader technologique

Le centre de compétences pour les technologies d'alimentation en tension.

Phoenix Contact Power Supplies GmbH unit sur le site de Paderborn les compétences dans le domaine des technologies d'alimentation en tension. Les alimentations en tension standard y sont créées tout comme des solutions individualisées qui peuvent être obtenues via le réseau commercial à l'échelle mondiale de Phoenix Contact.

Des innovations pour votre succès

Michael Heinemann, Directeur général Phoenix Contact Power Supplies GmbH  

Michael Heinemann, Directeur général Phoenix Contact Power Supplies GmbH

Michael Heinemann: « Fiabilité et longévité sont des aspects que nous imposons au préalable pour le développement des alimentations en tension. Naturellement, nous intégrons le savoir-faire de notre groupe expérimenté de développeurs qui se répercute par exemple dans le choix des composants.

Nous nous différencions avant tout par le fait que nous intégrons dans nos appareils des fonctions qui sont d'une utilité durable pour nos clients, car ils facilitent l'utilisation de nos appareils tout en protégeant simultanément de hauts coûts consécutifs. Un exemple en est par exemple la technologie SFB qui déclenche rapidement et avec fiabilité les disjoncteurs de puissance en cas de défaut. »

Compétence fusionnée

Phoenix Contact Power Supplies à Paderborn  

Phoenix Contact Power Supplies à Paderborn

La société Aptronic AG de Bad Sassendorf fait partie du groupe d'entreprises depuis 2012. Depuis avril 2014, elle a fusionné avec le secteur Alimentations en tension de Phoenix Contact Electronics de Bad Pyrmont sur le nouveau site de Paderborn. 

La direction générale de la nouvelle société est composée de Michael Heinemann, également porte-parole de la direction, de Georg Beretitsch et du Dr. Mathias Emsermann.

Produits standard et solutions individuelles

Outre notre gamme de produits standards, nous développons également des appareils selon des exigences spécifiques pour les technologies médicales, la technique de gestion du bâtiment et les technologies réseaux. Ceux-ci sont également à votre disposition comme solutions intégrées dans le bâtiment, par ex. pour les distributeurs de billets et les PC industriels.

Solutions d'avenir

À l'avenir, les exigences envers les alimentations en tension vont être encore plus variées. D'un côté de nouvelles technologies vont être créées par le besoin en produits intelligents. Dans ce cadre, Phoenix Contact a prouvé sa compétence technologique et créé en 2007 déjà la technologie SFB, suivie en 2012 des technologies ACB et IQ. Les appareils doivent en outre répondre à des exigences toujours plus extrêmes, par exemple dans des températures ambiantes jusqu'à -40 °C.

PHOENIX CONTACT
Power Supplies GmbH

+49 5251 / 2886-0

Oberes Feld 1
D-33106 Paderborn

Informations supplémentaires