Informations relatives à la norme NFPA 79

Ready for NFPA 79

Ready for NFPA 79

Constructeurs de machines, attention : dans certaines régions des États-Unis, les parafoudres basse tension sont obligatoires sur les machines depuis l'édition 2018. Préparez vos machines à la norme NFPA 79.

Les constructeurs de machines et d'installations qui exportent leurs produits sur le marché nord-américain ou qui souhaitent les commercialiser dans son champ d'application, sont soumis à sa législation et à ses réglementations. Outre le NEC, l'une des normes techniques professionnelles les plus importantes est la norme NFPA 79. La norme NFPA 79 est révisée tous les 3 ans, à la suite du NEC dont elle reprend les nouveautés.

Prenez connaissance ici des exigences obligatoires applicables aux machines électriques, résultant de la norme NFPA 79 pour l'utilisation des parafoudres (SPD). Avec nous, vous êtes en sécurité.

L'édition applicable dépend de l'état dans lequel la machine est exploitée. C'est pour cela que différentes versions sont en vigueur en Amérique du Nord. Il est donc judicieux de toujours tenir compte de la version la plus récente.

NFPA 79 – édition 2021

  • Un parafoudre basse tension est obligatoire pour les machines industrielles dont les circuits liés à la sécurité (Safety) ne sont pas encore suffisamment protégés contre les surtensions.
  • Les parafoudres doivent être certifiés UL-Listed.
  • Un parafoudre de type 4 dans l'armoire électrique doit correspondre au Type Location de la machine et être repéré en conséquence.
  • Un parafoudre de type 4 doit uniquement être installé par le fabricant de l'armoire électrique.
Haut de la page

NFPA 79 – édition 2018

  • Un parafoudre basse tension est obligatoire pour les machines industrielles avec circuits liés à la sécurité (Safety).
  • Les parafoudres doivent être certifiés UL-Listed.
  • Un parafoudre de type 4 dans l'armoire électrique doit correspondre au Type Location de la machine et être repéré.
Haut de la page

Notre solution – vos avantages

  • Les produits VAL-US sont certifiés UL-Listed et peuvent être utilisés dans tous les Type Locations
  • Aucun dépassement du courant de court-circuit grâce à une tenue aux courts-circuits élevée de 200 kA
  • Réception simplifiée de l'installation par les inspecteurs grâce au respect des prescriptions de la norme NFPA 79
  • Produits disponibles, utilisables et montables dans toute l'Europe grâce au marquage CE
Haut de la page

Notre FAQ sur la norme NFPA 79 (2018) pour vous

La norme NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) est une norme américaine pour le standard de sécurité des machines industrielles aux États-Unis. Elle réglemente toute question d'ordre électrique et électronique qui, si elle n'est pas correctement mise à exécution, peut provoquer des états dangereux dans la machine. Ceci concerne notamment la protection contre les surintensités, le câblage et les circuits de sécurité et, depuis peu, l'utilisation du parafoudre basse tension.
La norme NFPA 79 est révisée tous les 3 ans. La version actuelle date de 2018.

Toute machine devant être mise en service doit auparavant être vérifiée par un inspecteur et être réceptionnée (approuvée). Pour cette vérification, outre le National Electrical Code (NEC – NFPA 70), la norme NFPA 79 est prise en compte. Si l'inspecteur pense que la machine ne répond pas pleinement aux exigences de la norme, il peut refuser la réception et par conséquent la certification NFPA 79. La mise en service de la machine sera alors interdite.

La directive inclut toutes les machines industrielles utilisées aux États-Unis. La version de la norme NFPA 79 applicable dans l'état/la région dépend de la version du National Electrical Code en vigueur dans l'état/la région respectif/ve. Pour les machines utilisées dans des « Hazardous Locations » (zones dangereuses), le NEC (article 500 et suivant) est également applicable.

Les armoires électriques utilisées avec les machines industrielles doivent satisfaire, outre au NEC et à la norme NFPA 79, aussi à la norme UL 508A. S'il existe différentes exigences dans ces trois législations, la consigne la plus stricte est applicable. Pour les dispositifs de protection contre les surintensités par exemple, la valeur la plus faible devra être utilisée.

Haut de la page

La protection des personnes joue un rôle crucial. Une surtension ne doit en aucun cas endommager les circuits de sécurité d'une machine, afin d'éviter ainsi toute situation dangereuse pour les personnes intervenant sur la machine. Les réflexions en matière de disponibilité complémentaire de la machine après une surtension sont superflues ici.

Dans le NEC (2017) et la norme NFPA 79 (2018), les machines industrielles équipées de circuits de sécurité doivent être pourvues d'un parafoudre basse tension (Surge Protective Device, SPD) pour l'alimentation. Ce dernier doit être certifié « UL Listed » conformément à la norme UL 1449. De plus, il doit présenter une tenue aux courts-circuits (Short-Circuit Current Rating – SCCR) supérieure au courant de court-circuit sur le lieu de montage.

Il est recommandé d'installer les parafoudres pour l'alimentation le plus près possible de l'alimentation. Les types de SPD correspondants (voir NFPA 79 (2018), article 7.8) doivent être sélectionnés selon l'emplacement de la machine dans l'installation. La gamme VAL-US vous facilite considérablement la tâche : les appareils de type 1 certifiés UL Listed peuvent être utilisés à n'importe quel emplacement de l'installation. Il peut alors être nécessaire de prendre en compte la protection des câbles contre la surintensité.

Les parafoudres pour la signalisation et l'informatique ne sont pas requis dans la norme NFPA 79. Cependant, ils peuvent tout de même être installés dans les machines. Un parafoudre pour l'interface de communication de la machine est conseillé ici, par exemple pour le système de contrôle.

Il est possible d'acheter non seulement le NEC mais aussi la norme NFPA 79 auprès de l'association « National Fire Protection Association » ou de les consulter gratuitement. En cas d'achat, ceux-ci sont disponibles en formats électroniques ou également reliés.

Vous souhaitez des conseils ?

Conseils professionnels

Conseils professionnels

Nous vous aidons à agir en toute sécurité et avec succès sur le marché nord-américain.

Haut de la page

Demandez ici votre entretien de conseil personnalisé.

Types de réseaux américains

Aux États-Unis, les types de réseau, les tensions et leurs fréquences diffèrent parfois nettement de ceux connus en Europe et cela s'explique par des raisons historiques. Les machines industrielles sont exploitées essentiellement sur des types de réseau « Wye triphasé » et « Delta ». Mais il existe également d'autres types de réseau dont les plus courants sont présentés ci-dessous.

Haut de la page

Types de parafoudre selon UL 1449

Les SPD sont répartis en différents types selon leur tenue aux courts-circuits. En outre, l'installation est également répartie en Type Locations selon les courants de court-circuit en présence.

Le Type Location du point de raccordement de la machine spécifie le type de parafoudre minimum devant être utilisé. Les SPD type 1 peuvent être utilisés dans tous les Type Locations. Les SPD type 2 dans les Type 2 Location et Type 3 Location.

Cette répartition des SPD ne renseigne pas sur le pouvoir de décharge des appareils ou leur domaine d'utilisation dans un concept de protection contre la foudre, comme cela est connu de la normalisation CEI. Les types selon la norme UL se réfèrent uniquement au contrôle de la tenue aux courts-circuits prescrit par la norme UL 1449.

Haut de la page
ClassificationDescription
SPD type 1Les SPD type 1 peuvent être installés derrière un transformateur, encore en amont du fusible principal ou de l'interrupteur-sectionneur principal de l'installation.
SPD type 2

Les SPD type 2 doivent être installés en aval du fusible principal ou de l'interrupteur-sectionneur principal de l'installation.

SPD type 3

Les SPD type 3 doivent respecter une distance (= longueur de câble) d'au moins 10 m par rapport à la protection contre les surintensités ou à l'interrupteur-sectionneur installés en amont.

SPD type 4Les SPD type 4 sont des composants qui ne doivent pas être utilisés de manière autonome. Ils doivent toujours être intégrés dans un dispositif, par exemple une armoire électrique. Dans ce cas, la tenue aux courts-circuits de l'intégralité du dispositif doit être évaluée selon UL.
Le Type Location du dispositif dépend du résultat du contrôle du SPD Type 4 concernant la tenue aux courts-circuits.

Exigences requises pour les produits

Des produits de la gamme VAL-US sont disponibles pour les différents types de réseau et tensions. Ils répondent aux exigences de la norme NFPA 79 car ils sont, d'une part, certifiés « UL Listed ». D'autre part, ils peuvent être utilisés de manière universelle sans calculs complémentaires grâce à leur tenue aux courts-circuits (SCCR) de 200 kA (selon UL 1449 éd 4).

Haut de la page
Wye triphasé – tension du système (phases)Nom (Référence)
Wye triphasé277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/40/3+0-FM (1199369)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
Wye triphasé – tension du système (phases)Nom (Référence)
Wye triphasé277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/40/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta – tension du systèmeNom (Référence)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta – tension du systèmeNom (Référence)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Fusibles

Le parafoudre basse tension approuvé selon UL 1449 comme type 1 Listed ne nécessite aucune protection contre les surintensités (1). Toutefois, le NEC prescrit que les câbles doivent être protégés contre la surintensité. Il peut donc s'avérer nécessaire de munir les câbles menant vers le SPD de dispositifs de protection contre les surintensités (Overcurrent Protection Device, OCPD) (2).

Conformément à la norme NFPA 79, l'OCPD n'est ni conçu ni défini par le fabricant de l'appareil utilisé mais par le concepteur de l'installation ; dans ce cas, par le constructeur de la machine. Ceci s'applique également aux SPD. La marche à suivre pour le dimensionnement de l'OCPD pour les parafoudres correspond à celle destinée aux autres appareils. Étant donné qu'un SPD ne comporte toutefois pas de courant de charge, les données indiquées par le fabricant du SPD pour le câble de raccordement peuvent être prises en compte. Elles comprennent aussi bien des sections minimales que maximales ainsi que le matériel du câble autorisé. Sur la base de ces données, il est alors possible de dimensionner le dispositif de protection contre les surintensités comme d'habitude à l'aide des tableaux correspondants dans le NEC.

Haut de la page

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires