Aperçu des news

Nouveau : système de boîtier compact avec raccordement en façade ME-IO

19.06.2014

Système de boîtier ME-IO

Système de boîtier ME-IO

Un boîtier, de nombreuses possibilités de raccordement - tel est le principe du nouveau système de boîtier ME-IO. Avec un pas de seulement 18,8 mm, vous implémentez pour chaque module jusqu'à 36 pôles de raccordement Push-in.

Les nouveaux boîtiers électroniques ME-IO de Phoenix Contact, au pas de 18,8 mm, peuvent recevoir jusqu'à 36 points de raccordement en frontale.
Leurs connecteurs ressort Push-in associés se verrouillent et déverrouillent très facilement grâce au levier orange pivotant (Lock & Release).
Aussi pour les applications spécifiques, il existe des capots qui se montent en façade, qui peuvent se combiner avec les connecteurs et qui offrent un large espace pour diverses options (usinage, repérage, ouvertures pour des LED, RJ45, Sub D...)


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer