Aperçu des news

Protection antisurtension pour la technique des processus

12.06.2017

Protection antisurtension PLUGTRAB PT-IQ  

Protection antisurtension intelligente pour la technique MSR et la technique des processus

Grâce à la protection antisurtension PLUGTRAB PT-IQ de Phoenix Contact, spécialement conçue pour la technique MSR et la technique des processus, l'exploitant de l'installation est toujours prévenu bien avant que l'installation ne perde sa protection.

Pour cela, chaque composant à dispositif de limitation de tension est surveillé en permanence au niveau des fiches de protection. Si la limite de puissance est atteinte en raison de couplages fréquents, un signal jaune sur l'équipement de protection et un message à distance se chargent de le signaler. L'efficacité des parafoudres est maintenue et la protection de l'installation maintenue. Le remplacement est néanmoins recommandé afin d'éviter des interventions de maintenance inutiles. Les équipements de protection PLUGTRAB PT-IW Ex sont disponibles pour les zones à sécurité intrinsèque. Ceux-ci peuvent être installés directement en zone Ex 2. Les circuits de protection à sécurité intrinsèque peuvent être installés jusque dans la zone Ex 0. En raison de la surveillance sur plusieurs niveaux et de la signalisation, l'exploitant de l'installation connaît toujours le statut des équipements de protection et ainsi de la protection antisurtension de l'installation.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer