Dernières nouvelles

Filtres

Résultats de la recherche

330 occurrences

Switchs PoE non manageables avec isolation

10/12/2020

Phoenix Contact complète son offre de switchs Power over Ethernet non manageables. Les nouveaux switchs à 5 et 8 ports se distinguent par leur isolation galvanique.

Le système de juxtaposition à gauche adapte facilement les PLCnext Control aux nouvelles exigences

10/12/2020

L'expérience montre que les exigences évoluent au cours de la durée d'exécution d'un projet ou lors du cycle de vie de l'application.

Phoenix Contact agrandit son offre pour l'électromobilité

10/12/2020

Tous sous une seule régie, de la prise de recharge CCS à la solution de gestion de la charge : sous le nom de CHARX, Phoenix Contact regroupe dès maintenant un grand assortiment de composants harmonisés pour la technologie de charge, aussi bien pour éle...

Switchs ethernet non manageables à fibre de verre

10/12/2020

La série FL Switch 1000 de Phoenix Contact sera à présent complétée par des versions à fibre de verre. Ces switchs ont un boîtier étroit, une densité de ports plus élevée et une priorisation du transfert de données pour les protocoles d'automatisation.

En continu jusqu'au dernier mètre

10/12/2020

Phoenix Contact propose un système de connecteurs pour le Single Pair Ethernet (SPE), qui se distingue par une face active intégrée dans les indices de protection IP20 à IP67.

Une densité d'assemblage élevée dans un emballage solide

10/12/2020

Phoenix Contact lance pour la première fois des connecteurs de données multifibres robustes sur le marché. Les connecteurs à fibre optique de la série M17 MPO (multi fiber push-on) sont parfaitement adaptés pour la transmission des données en temps réel...

Coupe-rails compact pour un usage professionnel

10/12/2020

Le coupe-rails portable PPS COMPACT de Phoenix Contact vous permet de couper les rails DIN rapidement, facilement et en toute sécurité.

Électronique de puissance pour les stations de recharge rapide

10/12/2020

Avec l'électronique de puissance DC pour les stations de recharge rapide CHARX power, Phoenix Contact fournit un système modulaire pour les stations de charge DC.

Connecteurs à usage intensif pour la transmission compacte de puissance

20/10/2020

Dans les machines et installations modernes, la complexité et avec elle le coût de la mise en réseau et de la technologie de commande augmentent sans pour autant disposer d'espace supplémentaire.

Phoenix Contact E-Mobility :
Nouveaux bâtiments de production en Allemagne et en Pologne

20/10/2020

Phoenix Contact E-Mobility développe ses capacités de production et de gestion - aussi bien en Allemagne qu'en Pologne.

330 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98