Uutisiin

Phoenix Contactin IO-Link

21.05.2019

Phoenix Contactin IO-Link-valikoima  

Phoenix Contactin kytkentäkaapin ja kenttäasennuksen IO-Link-tuotteet

IO-Link, avoimen standardin lähetysprotokolla tulevaisuuden automatisoinnille, on tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava teollisuuden automatisoinnin tiedonsiirtostandardi.

Phoenix Contact tarjoaa kattavan kattavan valikoiman IP20 ja IP67 IO-Link mastereita ja IO-Link deviceja sekä kaapeloinnin ja ohjelmiston.

Näin laitteet puhuvat samaa kieltä, ja ne voidaan ohjauksen avulla diagnosoida, parametroida ja konfiguroida helposti. Liitäntä PROFICLOUDiin suoraan ohjauksen tai Cloud IoT Gatewayn kautta mahdollistaa tietojen mutkattoman analysoinnin ja diagnosoinnin kaikkialta maailmasta.

I/O:sta, moottorikäynnistimestä, turvareleestä ja ohjelmistosta koostuvalla I/O-Link-järjestelmällä Phoenix Contact tarjoaa kaikki rakenneosat tulevaisuuden teollisuudelle.