Operadores de máquinas

Operadores de máquinas

Vaya sobre seguro

Nuestros servicios le ayudan a cumplir los requisitos legales en el nivel de la seguridad operativa.

Volver a Servicios para la seguridad de máquinas e instalaciones

Categorías

  • Análisis/Inspección

    Según la ley de protección laboral, los operadores de máquinas están obligados a tomar medidas para la seguridad y la salud de sus empleados.

Cuando opera una máquina es su responsabilidad cumplir los requisitos del Reglamento de seguridad laboral (BetrSichV) para la seguridad operativa. Debe evaluarse el uso de la máquina en el entorno laboral según las disposiciones legales nacionales, p. ej. en Alemania el Reglamento de seguridad laboral (BetrSichV).

En caso de que lleve a cabo una modificación fundamental en su máquina o bien si debido al encadenamiento de máquinas y/o máquinas incompletas se forma una máquina completa, asumirá la responsabilidad de fabricante. En este caso, es necesario un nuevo certificado de conformidad CE de la máquina.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar