Instalación de tratamiento de aguas central de Wilhelmshaven: comunicación inalámbrica fiable

Modernización de la instalación de tratamiento de aguas central de Wilhelmshaven con soluciones inalámbricas de Phoenix Contact

Canal de aguas residuales  

Modernización de la instalación de tratamiento de aguas de Wilhelmshaven con sistemas inalámbricos Bluetooth de Phoenix Contact

La empresa Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW) es responsable del vertido y la limpieza de las aguas residuales de las ciudades de Wilhelmshaven y Schortens. Estas empresas gestionan un sistema de canalización subterráneo de alrededor de 520 kilómetros de longitud así como dos estaciones de bombeo principales y 65 auxiliares que transportan las aguas residuales mediante tuberías de presión a la instalación de tratamiento de aguas central. El sector de recogida de aguas residuales urbana de TBW limpia aquí diariamente unos 20.000 metros cúbicos de aguas residuales.

Las TBW optimizan sus instalaciones continuamente. Por este motivo, en el marco de la modernización de la planta de tratamiento de aguas se han equipado cuatro depósitos de tratamiento secundario, el desarenador así como las estaciones de bombeo y las pilas de fermentación con un sistema inalámbrico de Phoenix Contact para transmitir de forma rentable las señales y los datos a la central de control.

Solución

Set PROFIBUS Bluetooth  

Transmisión de datos con el set PROFIBUS Bluetooth de Phoenix Contact

Integración de la medición de cantidades en el sistema de control

Aproximadamente a unos 300 metros de la estación de bombeo principal, en el otro lado del canal Ems-Jade se lleva a cabo una medición de cantidades en la tubería de presión. La señal de medición analógica no pudo conectarse por cable al PLC que se hallaba en la estación de bombeo principal debido a la dificultad que supone socavar el canal Ems-Jade.

Frank Jakobs, responsable de la automatización de la instalación de tratamiento de aguas y de las estaciones de bombeo, lo explica del siguiente modo: "Mientras buscaba una solución para este problema pensé en la tecnología inalámbrica de Phoenix Contact." Como sustitución de los cables ahora se utilizan dos convertidores de Bluetooth, que integran la señal de sensores directamente en el sistema PROFIBUS de la estación de bombeo principal. "De este modo, el planteamiento de la tarea puede implementarse de forma rentable", comenta Frank Jakobs.

Instalación rastrilladora y desarenadora  

Al alcanzar un nivel de llenado definido, los módulos inalámbricos emiten una señal

Comunicación inmediata en caso de sobrepasar el nivel de llenado

En la instalación rastrilladora y desarenadora, las aguas residuales se liberan de sustancias sólidas gruesas. En el suelo del desarenador aireado se depositan sustancias como arena y abrasivo de las calles. A continuación, se bombean y se conducen a una lavadora de arena. La bomba se halla en un foso que en el pasado a menudo se desbordaba sin que esto fuera perceptible.

Con el sistema Wireless-MUX este problema ya ha pasado a formar parte de la historia: si el agua supera un nivel de llenado concreto en el foso de la bomba, los módulos inalámbricos emiten una señal que desconecta todas las bombas del separador del desarenador.

Cuando el agua ha vuelto a descender, una unidad de evaluación con sensor de nivel de llenado vuelve a autorizar las bombas. Desde hace varios años, el sistema Wireless-MUX funciona sin fallos. "Debido a las buenas experiencias, ahora también utilizamos los sistemas inalámbricos de Phoenix Contact en muchos otros sectores", informa Frank Jakobs.

Estación inalámbrica central para la captación y la transmisión de datos  

La estación inalámbrica central entre los depósitos de tratamiento secundario está acoplada al maestro PROFIBUS en el edificio industrial

Alternativa rentable a los contactos deslizantes

Otro de los campos de aplicación para la tecnología inalámbrica industrial lo encontramos en el sector del tratamiento secundario: en cada uno de los cuatro depósitos de tratamiento secundario, una sonda de procesos de Hach Lange mide el nivel de lodo con un proceso óptico. Las sondas se hallan en los rascadores de puente periféricos de los depósitos. Los valores de medición se transfieren al sistema de control correspondiente y desde allí se conducen mediante el PROFIBUS a la sala de control del edificio industrial.

Puesto que la transmisión a través de medios de transmisión tradicionales como contactos de deslizamiento resulta en este entorno muy costosa en cuanto a mantenimiento y es propensa a fallos, se prefirió una solución sin cables.

En cada uno de estos cuatro rascadores de puente se instaló un convertidor de Bluetooth y se conectó al sistema de control Profibus correspondiente. A continuación, las sondas transmiten los datos mediante Bluetooth a una estación central entre los rascadores, que de nuevo está acoplada mediante convertidores de fibra óptica al maestro PROFIBUS en el edificio industrial.

Conclusión

Frank Jakobs  

Frank Jakobs, responsable de la automatización de instalaciones en TBW

"Mediante el uso de las soluciones inalámbricas de Phoenix Contact hemos superados múltiples retos al tiempo que hemos ahorrado dinero", concluye Frank Jakobs.

"Por este motivo, los sistemas inalámbricos representan para nosotros también en vistas al futuro en todas las partes de la planta de tratamiento de aguas una verdadera alternativa a la interconexión por cables."

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636